This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] chains_main.c 更改未反映。

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/607505/chains_main-c-changes-not-reflected

您好!

我在 Linux 中使用 VSDK2.10。 我在/usr/local/VISION_SDK_02_10_00_00/vision_sdk/linux/examples/tda2xx/src/common/chains_main.c.中所做的任何更改(甚至只是添加 VPS_printf()) 我想添加新的用例选项。 为什么不得到反映?

可以有人帮我解决这个问题吗?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否确定在编译示例期间没有错误?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。没有错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的问题转交给 VisionSDK 专家以提供帮助。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在使应用程序发挥作用之前、您能否检查"清洁"?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、当您提到您在 Linux 中使用 Vision SDK 时、您是说在 A15上运行 Linux 操作系统还是在 Linux 中构建、但仍在 A15上运行 BIOS?
    如果您在 A15上运行 BIOS、则源位于~\VISION_SDK_02_10_00_00\VISION_SDK\examples\tda2xx\src。