This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5718:Telent Connection 已拒绝

Guru**** 2585725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/607131/linux-am5718-telent-connection-refused

器件型号:AM5718

工具/软件:Linux

您好!

我们已开发出采用 AM5718 处理器的定制板、并使用 ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-02.00.01.07。 我正在尝试使用 PuTTy 中的 Telnet 访问我的目标、但我的连接被拒绝。  是否在 SDK 中不提供 telent、或者是否需要在 SDK 中启用?  

此致、

Ganesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果您遇到“无法连接到远程主机:连接被拒绝”,则表示计算机上没有运行 telnet/telnetd。 您需要安装 telnet/telnetd 并启动服务。 如果您使用的是 Yocto、应该已经有了一个方法来实现它。

    谢谢、
    Prabhakar LAD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabhakar、您好!

    由于我能够通过 telnet 连接到不同的目标板,所以没有一台计算机可以正常运行。 因此,我怀疑我的目标板,如何确保我的目标具有 telnet 服务?

    此致、
    Ganesh