This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM335X:OE-layersetup repo 中缺少配置文件

Guru**** 2580075 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/607793/linux-processor-sdk-am335x-config-file-missing-in-oe-layersetup-repo

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Linux

您好!

访问 Wiki 页面: processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Building_The_SDKarago-project.org/.../oe-layersetup.git" 存储库中应包含"configs/processor-sdk/processor-sdk-04.00.04-config.txt"文件。 找不到文件。 文件是否丢失或我有什么问题?

此致、

Piotr M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piotr、

    现在文件已提交,您可以键入 git pull 来获取它。

    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。

    此致、
    Piotr M.