This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMS320DM8168:Linux/TMS320DM8168

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: PCF8575, TVP5158, AM3715, DM3730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/608109/linux-tms320dm8168-linux-tms320dm8168

器件型号:TMS320DM8168
主题中讨论的其他器件:PCF8575PMPTVP5158AM3715DM3730

工具/软件:Linux

U-Boot 2010.06 (2011年12月9日- 12:31:16)

DRAM:2GiB
使用默认环境

MMC:OMAP SD/MMC:0
按任意键停止自动引导:0
升高:捕获到信号#8
正在阅读 u-boot.bin

读取184792字节
##正在启动应用程序,地址为0x80800000...


U-Boot 2010.06 (2011年12月9日- 12:10:47)

TI8168-GP 修订版2.0

ARM 时钟:987MHz
DDR 时钟:796MHz

I2C:就绪
DRAM:2GiB
NAND:已选择 HW ECC 汉明码
256 MIB
:;;;;;;;;;;;;;; R;;;;;;;;;;;;;;;;; :;;;;;;;;;;;;;; :;;;;;;;;;;;;;; :;;;;;;;;; :、;;;:
;;;;;;;;;;;;rssiS552X52525259GX2X9hX9XXX2325S55252i5:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; :、;:
;;;;;;; rssssssssS52S22h52299GGAAMHMM#BBH#B#HMM#HMBA&XX2255S2S5Si:;;;:;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;rsrriiXS5S329&a&mH#BMB#A9XXA252GXiSXX39AAMMMBB&G22S5i2SSiiiisi:;;;:;;;;;;;;
;;;;; r;rr2iisih393HB#AA99i22irrrx3X52AGsss2Xii2299HBM&X2S5iS5iSissi:、;:
R:r;rrsrsihXSi2### MHb 和 Ahh3AGHGA9G9h##H#@@@##MAMMXXXSSS29&& HGGX2i5iisisisisisi:、
;rrrrrrsSiiiA&ABH&A9GAGhAhBAAMHA9HM@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ HHAh2S2SX9&Gh22SSiisiisii
r:rssisiS2XM##&h3AGAX&3GG3Ssr5H@M#HM2;;2X&&&&MHMB##GBB#B&XXSSs529XX55iSissisi
r;rsissi2XHSXHS99A3XXG&X;:、RH#HGhAS @@@@3rs2XBM@@A552&AHA2XiSS252SSissiSs
R;issi5S22&&3iSSX292&hXsr;;;;h@ G339&S9@@@@2@MA&9&HB#Xris29ABMAAX2ir;rsSi5iss5
rrsSi2XhG&9GXh399&X99i;;;;;;;;; R#H&293H9X#@@@@@@@ B&9GhAH@XrrsrsiXABHB&HG2rrr; rrrsiSi
;:rsissS599&AA9XG&3A35r;:;;;;BMH&2iX5A@@@@@@@ &392X5GB2;;;;r;iSX393A## AΞ:::RSI
;:rss5522X553&Xhmhir;;:,h#HhGSXhG3#@@@@#AXXS2XAHA;:;;;;;;;;;;;ss55XShBA3239r:;;;
r;ii2S5SSi2i53hirsh2srr:、、;MMXX359&Ah3h&Si59SX99A#I:、::;;;sri2、.2R;:SGAr;:
;;;rrssiriXGSi::sHS;;;;;、:、、rBBA9h5s5h5iS5isi2SAHB5:、、:;rss5&SX5Srr:、
;,r;;;rssrrrrrrrrr;5Xrrr;;;;:,,,;9AA2SsisS5323XXXG9&I:,:;:;;;;;;;;;;;;rrrrrrrrrrrr;;;;;::::::::::::::::
:、;r;r;rsrsrsrsrsrrr;:;;;;、:、..、r293h222hXXAGGGX;:、、、:、:、:;:;:、:、、、、...、、、、、、、、
;;;;;;rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr; ,,,,,,,;SX&AB2hXir:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..
:;;;;;;;;;;r;RRS;:。 ,:::: ,:,:,:rrsrr;,...... ....................................... ...、...、:、
::::::::::: ;;;Rr;:... ,,,,:,………………………………………………………… ,::,,,,::,:,:,:,:,,:,:,:;:
,:,,,,, ;;;;;;;;; R;;:、................ ;;;;:::::::::: 、、、、、
:,:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :;RRR;;;、、、、、 :、...、...、、;;;;;;;;;;;;; ::::::::::::::::::::::::
、、、、、、、 ………………………………………………… :,…… :、、、:、、、、

MMC:OMAP SD/MMC:0
NET:检测到的 MACID:84:7e:40:ce:3b:52
以太网 PHY:通用@ 0x01
达芬奇 EMAC
按任意键停止自动引导:0

NAND 读取:器件0偏移量0x580000、大小0x300000
读取3145728字节:好的
##从传统映像启动内核,地址为81000000...
映像名称:Linux-2.6.37
映像类型:ARM Linux 内核映像(未压缩)
数据大小:2659252字节= 2.5 MIB
加载地址:80008000
入口点:80008000
正在验证校验和... 好的
正在加载内核映像... 好的
好的

正在启动内核...

正在解压缩 Linux... 已完成、正在引导内核。
Linux 版本2.6.37 (a0393400@bangvideoapps01)(gcc 版本4.5.3 20110311 (预发布版)(GCC))#1 Wed OCT 23 13:45:53 IST 2013
CPU:ARMv7处理器[413fc082]修订版2 (ARMv7)、CR=10c53c7f
CPU:VIPT 非混叠数据高速缓存、VIPT 别名指令高速缓存
机器:ti8168evm
引导控制台[earlycon0]已启用
0x0时、VRAM 大小= 52428800
ti81xx_reserve:###保留 DDR 区域@8ff00000
在0x0时保留大小= 52428800
FB:为 VRAM 保留52428800字节 SDRAM
存储器策略:ECC 禁用、数据高速缓存写回
OMAP 芯片为 TI8168 2.0
在区域顺序和移动分组中构建1个区域列表。 总页数:51968
内核命令行:console=ttyO2,115200n8 rootwait root=/dev/mmcblk0p2 rw mem=256M earlyprintk notifyk.vpssm3_sva=0xBEE00000 vram=50m ti816xfb.vram=0:16M、1:16M、2:6M IP=off noDDR_initmem
PID 哈希表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
DEntry 高速缓存散列表条目:32768 (顺序:5、131072字节)
inode 高速缓存哈希表条目:16384 (顺序:4、65536字节)
内存:204MB 1MB =总共205MB
存储器:201904k/201904k 可用、60240k 保留、0K HIGHMEM
虚拟内核内存布局:
向量:0xff0000-0xff1000 (4KB)
Fixmap:0xFF00000 - 0xFFE0000 (896 KB)
DMA:0xc00000 - 0xce00000 (2 MB)
vmalloc:0xd0800000 - 0xf8000000 (632 MB)
低内存:0xC0000000 - 0xd0000000 (256 MB)
pkmap:bfe00000 - 0xC0000000 (2 MB)
模块:bbf000000 - bbfe00000 (14 MB)
init:0xc0008000 - 0xc0041000 (228 KB)
.text:0xc0041000 - 0xc0509000 (4896 KB)
.data:0xc050a000 - 0xc055da80 (335 KB)
slub:Genslabs=11、HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=1、 节点= 1
NR_IRQ:407
IRQ:在0xfa200000 (修订版本5.0)上找到一个带有128个中断的 INTC
1个有效控制器上总共有128个中断
GPMC 版本6.0
正在尝试安装 IRQ400的中断处理程序
正在尝试安装 IRQ401的中断处理程序
尝试安装 IRQ402的中断处理程序
正在尝试安装 IRQ403的中断处理程序
正在尝试安装 IRQ404的中断处理程序
正在尝试安装 IRQ405的中断处理程序
正在尝试安装 IRQ406的中断处理程序
正在尝试安装 IRQ407的类型控制
尝试为 IRQ407设置 IRQ 标志
OMAP 时钟事件源:GPTIMER1、27000000 Hz
控制台:彩色虚拟设备80x30
正在校准延迟环路... 986.31茂物剪(lpj=4931584)
PID_max:默认值:32768最小值:301
已初始化安全框架
挂载高速缓存散列表条目:512
CPU:测试写入缓冲区一致性:好的
devtmpfs:已初始化
TI81XX:将0x8ff00000映射到0xfe500000以设置 DRAM 隔离层
TI81XX:将0x40300000映射到0xfe600000以设置 SRAM 边界
OMAP-VOLTGE_EARLY_INIT:未添加电压驱动器支持
稳压器:内核版本0.5
稳压器:虚拟:
NET:注册协议系列16.
omap_volte_domain_lookup:尚未发生电压驱动器初始化。出错!
OMAP-VOLTGE_ADD_DEV:指定的 VDD 不存在!
OMAP GPIO 硬件版本0.1
OMAP GPIO 硬件版本0.1
omap_mux_init:添加分区:#1:内核、标志:0
_omap_mux_get_by_name:找不到信号 i2c2_scl.i2c2_scl
_omap_mux_get_by_name:找不到信号 i2c2_sda.i2c2_sda
NOR:无法请求 GPMC CS
已注册 ti816x_GPIO_VR 器件
已注册 ti816x_SR 器件
无法 clk_get ck_32
PM_dbg_init:仅支持 OMAP3
已注册 ti81xx_VPSS 器件
已注册 ti81xx_vidout 设备
已注册的 ti81xx 片上 HDMI 器件
已注册 ti81xx_fb 器件
已注册 ti81xx_VIN 器件
NSS Crypto DMA 硬件修订版本1.9 @ IRQ 116
ti81xx_PCIe:正在调用 PCI BIOS...
ti81xx_PCIe:正在设置主机控制器...
ti81xx_PCIe:寄存器基础映射@0xd0830000
ti81xx_PCIe:正在启动 PCI 扫描...
PCI:总线0:启用快速背对背传输
ti81xx_PCIe:PCI 扫描完成。
BIO:创建层块 为0
稳压器:VFB:1010mV 时为800 <->1025mV
vgaarb:已加载
已初始化 SCSI 子系统
usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
usbcore:注册的新接口驱动程序集线器
usbcore:注册了新设备驱动程序 USB
USBSS 修订版本4ea20809
registerd cpi-DMA Intr @ IRQ 17.
Cpipi41初始化完成
omap_i2c omap_i2c.1:总线1版本4.0、100kHz
I2C:在 pcf8575_cir_enable 670处读取失败、错误代码为-121
I2C:在 pcf8575_cir_enable 676传输失败、错误代码为-121
omap_i2c omap_i2c.2:总线2版本4.0、100kHz
高级 Linux 声音架构驱动程序版本1.0.23。
切换至时钟源 gp 计时器
musb-hdrc:6.0版、host、debug=0
musb-hdrc musb-hdrc.0:DMA 类型:dma-cppi41
MUSB CONTROLer-0修订版4ea20800
musb-hdrc musb-hdrc.0:MUSB HDRC 主机驱动程序
musb-hdrc musb-hdrc.0:新的 USB 总线已注册、分配的总线编号1
USB USB1:找到新的 USB 器件、idVendor=1d6b、idProduct=0002
USB USB1:新 USB 器件字符串:MFR=3、Product=2、SerialNumber=1
USB USB1:产品:MUSB HDRC 主机驱动程序
USB USB1:制造商:Linux 2.6.37 musb-hcd
USB USB1:串行编号:musb-hdrc.0
集线器1-0:1.0:找到 USB 集线器
集线器1-0:1.0:检测到1个端口
musb-hdrc musb-hdrc.0:d081e000处的 USB 主机模式控制器、使用 DMA、IRQ 18
musb-hdrc musb-hdrc.1:DMA 类型:dma-cppi41
MUSB CONTROLLER -1修订版4ea20800
musb-hdrc musb-hdrc.1:MUSB HDRC 主机驱动程序
musb-hdrc musb-hdrc.1:新的 USB 总线已注册、分配的总线编号2
USB USB2:找到新的 USB 设备、idVendor=1d6b、idProduct=0002
USB USB2:新 USB 器件字符串:MFR=3、Product=2、SerialNumber=1
USB USB2:产品:MUSB HDRC 主机驱动程序
USB USB2:制造商:Linux 2.6.37 musb-hcd
USB USB2:串行编号:musb-hddrc.1
集线器2-0:1.0:找到 USB 集线器
集线器2-0:1.0:检测到1个端口
musb-hdrc musb-hdrc.1:d082a800上的 USB 主机模式控制器、使用 DMA、IRQ 19
NET:注册协议系列2.
IP 路由高速缓存哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
TCP 建立哈希表条目:8192 (顺序:4、65536字节)
TCP 绑定哈希表条目:8192 (顺序:3、32768字节)
TCP:配置哈希表(建立8192 BIND 8192)
TCP 重新注册
UDP 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
UP-Lite 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
NET:注册协议系列1
RPC:注册的 UDP 传输模块。
RPC:注册的 TCP 传输模块。
RPC:已注册的 TCP NFSv4.1反向通道传输模块。
NetWinder 浮点仿真器 V0.97 (双精度)
PMU:已注册类型为0的新 PMU 器件
OMAP-iommu OMAP-iommu.0:已注册 Ducati
OMAP-iommu OMAP-iommu.1:已注册系统
JFFS2版本2.2。 (NAND)Copyright2001-2006 Red Hat, Inc.
msgmni 已设置为394
ALG:无待试验(krpng)
已注册 IO 调度程序 NOOP
已登记 IO 调度程序截止日期
已注册 IO 调度程序 cfq (默认)
nss_rng nss_rng:NSS 随机数生成器版本。 2.0
串行:8250/16550驱动程序,4个端口,启用 IRQ 共享
OMAP-UART.0:MMIO 0x48020000 (IRQ = 72)处的 ttyO0是 OMAP UART0
OMAP-UART.1:MMIO 0x48022000 (IRQ = 73)上的 ttyO1是 OMAP UART1
OMAP-UART.2:MMIO 0x48024000 (IRQ = 74)处的 ttyO2是 OMAP UART2
控制台[ttyO2]已启用、引导控制台已禁用
控制台[ttyO2]已启用、引导控制台已禁用
返修:模块已加载
LOOP:模块已加载
AHCI 探测器:DevID 名称是 AHCI
AHCI CAP 寄存器转储= 0x6726ff81
修改了 AHCI CAP 寄存器转储=0x6f26ff81
AHCI AHCI.0:强制 PORT_IMPL 为0x3
AHCI:SSS 标志置位、并行总线扫描被禁用
AHCI AHCI.0:AHCI 0001.0100 32插槽2端口3 Gbps 0x3不支持平台模式
AHCI AHCI.0:标志:NCQ SNTF stag pm led clo only pmp pio sagadfet part ccc
scsi0:ahci_platform
SCSI1:AHCI_PLANTILE
ata1:SATA max UDMA/133 MMIO [mem 0x4a140000-0x4a150fff]端口0x100 IRQ 16
AA2:SATA max UDMA/133 MMIO [mem 0x4a140000-0x4a150fff] port 0x180 IRQ 16
m25p80 spi1.0:找到 m25p05-nonjedec、预计 m25p80
m25p80 spi1.0:m25p05-非 jedec (64KB)
在"SPI_FLASH"上创建4个 MTD 分区:
0x0000000000000000 0x000000040000:“U-Boot”
MTD:分区"U-Boot"扩展到器件"SPI_FLASH"的末尾--大小截断为0x10000
0x000000010000-0x000000012000:“U-Boot Env”
MTD:分区"U-Boot Env"不能访问----已禁用
0x0000000000000000 0x000000280000:“内核”
MTD:分区"内核"扩展到器件"SPI_FLASH"的末尾--大小被截断为0x10000
0x000000010000-0x000000010000:"文件系统"
MTD:分区"文件系统"不能访问--已禁用
OMAP2-nand 驱动程序正在初始化
ONFI 参数页0有效
检测到 ONFI 闪存
NAND 器件:MAF ID:0x2C、芯片 ID:0xCA (Micron、NAND 256Mib3、3V 16位)
erasesize:0x20000、writesize:2048、oobsize:64
OMAP2-nand:检测到 x16 NAND 闪存
在"OMAP2-nand.0"上创建6个 MTD 分区:
0x0000000000000000 0x000000260000:“U-Boot”
0x000000260000-0x000000280000:“U-Boot Env”
0x000000280000-0x000000580000:“U-Boot 徽标”
0x000000580000-0x0000009c0000:“内核”
0x0000009c0000-0x00000d1e0000:“File System”(文件系统)
0x00000d1e0000-0x000010000000:"保留"
DaVinci_MDIO DaVinci_MDIO.0:达芬奇 MDIO 修订版本1.6
DaVinci_MDIO DaVinci_MDIO.0:检测到的 phy 掩码 fffffffd
DaVinci_MDIO.0:探测
DaVinci_MDIO DaVinci_MDIO.0:PHY[1]:器件0:01、驱动程序未知
usbcore:注册了新接口驱动程序 CDC_ether
usbcore:注册的新接口驱动程序 dm9601
正在初始化 USB 大容量存储驱动程序...
usbcore:注册的新接口驱动程序 USB 存储
已注册 USB 海量存储支持。
鼠标:PS/2鼠标设备适用于所有鼠标
OMAP_RTC OMAP_RTC:RTC 内核:将 OMAP_RTC 注册为 rtc0
I2C /dev/entries 驱动程序
Linux 视频捕捉接口:v2.00
usbcore:注册了新接口驱动程序 uvcvideo
USB 视频类驱动程序(v1.0.0)
OMAP 看门狗定时器版本0x00:初始超时60秒
NSS_AES_MOD_init:加载 NSS AES 驱动程序
NSS-AES NSS-AES:NSS AES HW 加速版本:3.2 (上下文0 @0x41140000)
NSS-AES NSS-AES:NSS AES HW 加速版本:3.2 (上下文1 @0x41141000)
NSS-AES NSS-AES:NSS AES HW 加速版本:3.2 (上下文2 @0x411a0000)
NSS-AES NSS-AES:NSS AES HW 加速版本:3.2 (上下文3 @0x411a1000)
ata1:SATA 链路断开(sStatus 0 SControl 300)
集线器2-0:1.0:端口1上的过流变化
NSS_AES_PROBE:PROBE ()完成
NSS_DES_MOD_init:加载 NSS DES 驱动程序
NSS-DES NSS-DES:NSS DES 硬件加速器版本:2.2 (上下文0 @0x41160000)
NSS-DES NSS-DES:NSS DES HW 加速版本:2.2 (上下文1 @0x41161000)
NSS_DES_PROBE:PROBE ()完成
nss_sham_mod_init:加载 NSS SHA/MD5驱动程序
NSS-SHIM NSS-SHIM:NSS SHA/MD5硬件加速器版本:4.03 (上下文0 @0x41100000)
NSS-SHIM NSS-SHIM:NSS SHA/MD5硬件加速器版本:4.03 (上下文1 @0x41101000)
nss-sham nss-sham:NSS SHA/MD5硬件加速器修订版:4.03 (上下文2 @0x411c0000)
nss-sham nss-sham:NSS SHA/MD5硬件加速器修订版:4.03 (上下文3 @0x411c1000)
nss_sham_probe:probe () Done
usbcore:注册的新接口驱动程序 usbhid
usbhid:USB HID 内核驱动程序
notify_init:通知为物理地址0xbee00000处的远程 proc id 2创建的驱动程序
usbcore:注册的新接口驱动程序 snd-usb-audio
已注册的 TVP5158音频编解码器
ASOC:TVP5158-hifi <-> DaVincia-McAP.0映射正常
ASOC:tlv320aic3x-hifi <-> Davinci-McASP.2映射正常
ASOC:HDMI-DAI-CODEC <-> HDMI-DAI 映射正常
ALSA 设备列表:
0:TI81XX SOUND0
1:TI81XX Sound1
TCP 立方注册
NET:注册协议系列17.
VFP 支持 v0.3:实施者41架构3第30部分变体 c 修订版3
OMAP-VOLTGE_LARD_INIT:未添加电压驱动器支持
TI81XX 的电源管理。
SmartReflex SmartReflex:驱动程序已初始化
OMAP_RTC OMAP_RTC:将系统时钟设置为2000-01-01 00:00:01 UTC (946684801)
mmc0:地址59b4处的新高速 SDHC 卡
mmcblk0:mmc0:59b4 SD08G 7.42 GiB
mmcblk0:P1 P2
AA2:SATA 链路断开(sStatus 0 SControl 300)
ext3-FS:未启用屏障
kjournald 正在启动。 提交间隔5秒
ext3-fs (mmcblk0p2):使用内部日志
ext3-fs (mmcblk0p2):恢复完成
ext3-fs (mmcblk0p2):具有写回数据模式的已挂载文件系统
VFS:在设备179:2上安装了根(ext3文件系统)。
devtmpfs:已安装
释放初始化内存:228K
init:版本2.86引导
请稍候:正在启动...
打开/dev/fb0时出错:没有这样的文件或目录
正在启动 udev
udevd (113):/proc/113/oom_adj 已弃用、请改用/proc/113/oom_score_adj。
正在重新安装根文件系统...
缓存 udev 设备节点
ALSA:正在恢复混频器设置...
正在配置网络接口... DaVinci_MDIO DaVinci_MDIO.0:复位 idled 控制器
网络 eth0:连接的 PHY 驱动程序[通用 PHY](MII_BUS:phy_addr=0:01、id=282f014)
udhcpc (v1.13.2)已启动
正在发送发现...
正在发送发现...
正在发送发现...
无需租赁、可用于背景
完成。
设置 IP 欺骗保护:RP_FILTER。
2013年1月24日20:03:00 UTC
初始化:输入运行级别:5.
正在启动系统信息总线:dbus。
启动 telnet 守护程序。
启动 syslogd/klogd:完成
正在启动 thttpd。
/etc/rc5.d/S99lcd-display:第1行:无法创建/sys/devices/platform/vpss/graphics0/enabled:不存在的目录
/etc/rc5.d/S99lcd-display:第2行:无法创建/sys/devices/platform/vpss/graphics0/nodes:不存在的目录
/etc/rc5.d/S99lcd-display:第4行:无法创建/sys/devices/platform/vpss/display1/enabled:不存在的目录
/etc/rc5.d/S99lcd-display:第5行:无法创建/sys/devices/platform/vpss/display1/timings:不存在的目录
/etc/rc5.d/S99lcd-display:第6行:无法创建/sys/devices/platform/vpss/display1/output:不存在的目录
/etc/rc5.d/S99lcd-display:第7行:无法创建/sys/devices/platform/vpss/display1/enabled:不存在的目录
打开/dev/fb0:没有这样的文件或目录

_________ _________ __
||_|_______|_|_|__||_
|||_|.'|。 |. ||_|_|. |||-_|_|_|
||||||||、||||||||||||||||||________________||
|____||_|

Arago Project http://arago-project.org dm816x-evm ttyO2

Arago 2011.09 dm816x-EVM ttyO2

dm816x-evm 登录:

我‘s SD 卡来启动 DVRRDK 开发环境,但红色的部分是错误的。您能告诉我“原因”,

我使用了 EZSDK mksdboot.sh 的卡制作工具、仅用于修改文件系统部分

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    检查 SDCard 文件系统中是否有/sys 文件夹,不要尝试创建并检查。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复、
    sdcard 文件系统具有/sys 文件夹,但/sys 文件夹中没有任何内容。
    我该怎么办、DVRRDK 是否有任何方法可以创建 SD 卡。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    sysfs 中的文件在 init 脚本运行时装载。 你是否得到壳体? 如果是,您能否在引导后检查/sys 文件夹中是否有条目。 可能是 LCD 的 rc5脚本中缺少预期的 VPSS 和图形条目。 最初、我认为/sys 本身不存在以安装 sysfs
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您也可以检查其他一些东西、

    1)是否安装了 sysfs,您是否能够看到其他常见条目,如 “bus、class、dev、kernel

    2) 2)接下来、由于驱动程序从其他 SDK 或内核升级、少数 sysfs 条目可能无效、或者它们可能已移动到不同的路径、因此请检查这些条目。

    谢谢、此致、

    Vishwanath Patil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    #! /bin/sh
    #脚本、用于为 TI816x SOC_family 铭牌创建 DVSDK SD 卡。
    编号
    #作者:Brijesh Singh、Texas Instruments Inc.
    编号 :由德州仪器(TI)公司 Siddharth Heroor 改编为 TI816x
    编号
    #根据 GPLv2的条款获得许可
    编号

    版本="0.4"

    执行()

    $*>/dev/null
    如果[$? -ne 0];然后
    回波
    回显"错误:正在执行$*"
    回波
    出口1
    FI


    版本()

    回波
    echo "`basename $1` version $version"
    回显"为 DM816x EVM 创建可引导 SD 卡的脚本"
    回波

    退出0


    使用()

    回波"
    用法:`basename $1` [用于安装分区的文件]

    强制性选项:
    --设备 SD 块器件节点(例如/dev/sdd)
    -SDK SDK 安装在何处?

    可选选项:
    --版本 打印版本。
    --帮助 打印此帮助消息。
    "
    出口1


    #进程命令行...
    而[$#-gt 0];执行
    中的案例1美元
    --help |-h)
    用法$0

    --device) shift;device=$1;shift;;;;
    --sdk) shift;sdkdir=$1;shift;;;
    --version)版本$0;
    *) copy="$copy $1";shift;;;;
    ESAC
    完成

    测试-z $sdkdir &&用法$0
    测试-z $device &&用法$0

    如果[! -d $sdkdir ];然后
    echo "error:$sdkdir does not exist"(错误:$sdkdir 不存在)
    出口1;
    FI

    如果[! -f $sdkdir/filesystem/816x-dvr-rdk-rootfs-1.0.tar.gz ];然后
    echo "error:failed to find rootfs tar in $sdkdir/filesystem "(错误:在$sdkdir/filesystem 中找不到 rootfs tar)
    出口1;
    FI

    如果[! -b $device ];然后
    echo "error:$device is not a block device file"(错误:$device 不是块设备文件)
    出口1;
    FI

    回声" "
    回波"* 这将删除$device 上的所有数据 *英寸
    回波"* *英寸
    回波"* 警告! 确保计算机不能运行 *英寸
    回波"* 在该脚本为*时进入空闲模式"
    回波"* 运行。 脚本将完成、 *英寸
    回波"* 但您的 SD 卡可能已损坏。 *英寸
    回波"* *英寸
    回波"* 按 要确认.... *英寸
    回声" "
    阅读垃圾邮件

    对于 I in `ls -1 $device?`;do
    回显"卸载器件'$i'"
    umount $I 2>/dev/null
    完成

    执行"dd if=/dev/zero of=$device bs=1024 count=1024"

    #获取分区信息。
    total_size=`fdisk -l $device | grep Disk | awk '{print $5}'`
    total_cyln=`echo $total_size/255/63/512 | bc`

    #首次定义的默认气缸数
    PC1=5

    #计算第二个定义的气缸数
    如果["$copy"!="];那么
    #使用110个圆柱体的硬代码、以便我们可以同时安装 DM3730和 AM3715
    在一个4GB SD 卡上安装#个安装程序。
    PC2=110
    # PC2=$(($total_cyln -$PC1)/2)
    FI



    echo、$pc1、0x0C、*
    如果["$PC2"!="];则
    echo,$PC2,--
    回波、、、、-
    其他
    回波、、、、-
    FI
    }| sfdisk -D -H 255 -S 63 -C $total_cyln $device

    如果[$? -ne 0];然后
    回波误差
    出口1;
    FI

    回显"配对${device}1..."
    执行"mkfs.vfat -F 32 -n"boot"${device}1"
    回显"配对${device}2..."
    执行"mkfs.ext3 -j -L "ROOTFS"${device}2"
    如果["$PC2"!="];则
    回显"配对${device}3..."
    执行"mkfs.ext3 -j -L "start_here"${device}3"
    FI

    #正在创建 boot.scr
    执行"mkdir -p /tmp/sdk
    CAT < /tmp/sdk/boot.cmd
    setenv bootargs 'console=ttyO2,115200n8 rootwait root=/dev/mmcblk0p2 rw mem=256M earlyprintk notifyk.vpssm3_sva=0xBF900000 vram=50m ti816xfb.vram=0:16M、1:16M、2:6M ip=off noDDR_initmem
    Fatload MMC 0 0x80009000 uImage
    Bootm 0x80009000
    EOF

    mkimage -a arm -O Linux -T 脚本-C none -a 0 -e 0 -n 'Execute uImage.bin'-d /tmp/sdk/boot.cmd /tmp/sdk/boot.scr

    如果[$? -ne 0];然后
    回显"无法执行 mkimage 以创建 boot.scr"
    回显"执行'sudo apt-get install uboot-mkimage'以安装软件包"
    出口1
    FI

    回显"在${device}1上复制 u-boot/MLO/uImage "
    执行"mkdir -p /tmp/sdk /$$$"
    执行"mount ${device}1 /tmp/sdk /$$"
    执行"CP /tmp/sdk/boot.scr /tmp/sdk /$$/"
    执行"CP /tmp/sdk/boot.cmd /tmp/sdk /$$/"
    执行"cp $sdkdir/board-support/prebuilt-images/uImage_DM816X_TI_EVM /tmp/sdk /$/uImage"
    执行"cp $sdkdir/board-support/prebuilt-images/u-boot.bin /tmp/sdk /$$/"
    执行"cp $sdkdir/board-support/prebuilt-images/u-boot.noxip.bin /tmp/sdk /$$/"
    执行"cp $sdkdir/board-support/prebuilt-images/MLO /tmp/sdk /$$$/"
    执行"cp $sdkdir/bin/top_ti816x_evm.png /tmp/sdk /$$/"
    执行"cp $sdkdir/bin/windows_users.htm /tmp/sdk /$$/"
    执行"cp $sdkdir/bin/README.boot.scr /tmp/sdk $$$/"

    同步
    回显"卸载${device}1"
    执行"umount /tmp/sdk /$$$"

    执行"mount ${device}2 /tmp/sdk /$$"
    回显"正在提取${device}2上的文件系统..."
    rootfs=`ls -1 $sdkdir/filesystem /816x-dvr-RDK-rootfs-1.0.tar.gz`
    执行"tar -xvf $rootfs -C /tmp/sdk /$$$$"
    同步

    #检查我们是否需要为矩阵创建符号链接以自动启动
    echo -n"正在创建矩阵 GUI 符号链接..."
    如果[-f /tmp/sdk /$$/etc/init.d/matrix-gui ];则
    如果[-h /tmp/sdk /$$/etc/rc3.d /*matries*];则
    回显"(已跳过)"
    其他
    LN -s ./init.d/matrix-gui /tmp/sdk /$$/etc/rc3.d/S99matrix-gui
    LN -s ./init.d/matrix-gui /tmp/sdk /$$/etc/rc5.d/S99matrix-gui
    回波"完成"
    FI
    FI

    同步
    回显"卸载${device}2"
    执行"umount /tmp/sdk /$$$"

    如果["$PC2"!="];则
    回显"正在${device}3上复制$copy ..."
    执行"mount ${device}3 /tmp/sdk /$$"
    执行"cp -ar $copy /tmp/sdk /$$$$$"
    执行"cp $sdkdir/bin/setup.htm /tmp/sdk /$$$"
    执行"cp $sdkdir/bin/top_ti816x_evm.png /tmp/sdk /$$/"
    执行"cp $sdkdir/docs/*_Quick_start_guide.pdf /tmp/sdk $/quickstartguide.pdf
    同步
    回显"卸载${device}3"
    执行"umount /tmp/sdk /$$$"
    FI


    这是 mksdboot.sh,我应该怎么做
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    #正在创建 boot.scr
    执行"mkdir -p /tmp/sdk
    CAT < /tmp/sdk/boot.cmd
    setenv bootargs 'console=ttyO2,115200n8 rootwait root=/dev/mmcblk0p2 rw mem=256M earlyprintk notifyk.vpssm3_sva=0xBF900000 vram=50m ti816xfb.vram=0:16M、1:16M、2:6M ip=off noDDR_initmem
    Fatload MMC 0 0x80009000 uImage
    Bootm 0x80009000
    EOF

    mkimage -a arm -O Linux -T 脚本-C none -a 0 -e 0 -n 'Execute uImage.bin'-d /tmp/sdk/boot.cmd /tmp/sdk/boot.scr

    如果[$? -ne 0];然后
    回显"无法执行 mkimage 以创建 boot.scr"
    回显"执行'sudo apt-get install uboot-mkimage'以安装软件包"
    出口1
    FI

    回显"在${device}1上复制 u-boot/MLO/uImage "
    执行"mkdir -p /tmp/sdk /$$$"
    执行"mount ${device}1 /tmp/sdk /$$"
    执行"CP /tmp/sdk/boot.scr /tmp/sdk /$$/"
    执行"CP /tmp/sdk/boot.cmd /tmp/sdk /$$/"
    执行"cp $sdkdir/board-support/prebuilt-images/uImage_DM816X_TI_EVM /tmp/sdk /$/uImage"
    执行"cp $sdkdir/board-support/prebuilt-images/u-boot.bin /tmp/sdk /$$/"
    执行"cp $sdkdir/board-support/prebuilt-images/u-boot.noxip.bin /tmp/sdk /$$/"
    执行"cp $sdkdir/board-support/prebuilt-images/MLO /tmp/sdk /$$$/"
    执行"cp $sdkdir/bin/top_ti816x_evm.png /tmp/sdk /$$/"
    执行"cp $sdkdir/bin/windows_users.htm /tmp/sdk /$$/"
    执行"cp $sdkdir/bin/README.boot.scr /tmp/sdk $$$/"

    同步
    回显"卸载${device}1"
    执行"umount /tmp/sdk /$$$"

    执行"mount ${device}2 /tmp/sdk /$$"
    回显"正在提取${device}2上的文件系统..."
    rootfs=`ls -1 $sdkdir/filesystem /816x-dvr-RDK-rootfs-1.0.tar.gz`
    执行"tar -xvf $rootfs -C /tmp/sdk /$$$$"
    同步

    #检查我们是否需要为矩阵创建符号链接以自动启动
    echo -n"正在创建矩阵 GUI 符号链接..."
    如果[-f /tmp/sdk /$$/etc/init.d/matrix-gui ];则
    如果[-h /tmp/sdk /$$/etc/rc3.d /*matries*];则
    回显"(已跳过)"
    其他
    LN -s ./init.d/matrix-gui /tmp/sdk /$$/etc/rc3.d/S99matrix-gui
    LN -s ./init.d/matrix-gui /tmp/sdk /$$/etc/rc5.d/S99matrix-gui
    回波"完成"
    FI
    FI

    同步
    回显"卸载${device}2"
    执行"umount /tmp/sdk /$$$"

    如果["$PC2"!="];则
    回显"正在${device}3上复制$copy ..."
    执行"mount ${device}3 /tmp/sdk /$$"
    执行"cp -ar $copy /tmp/sdk /$$$$$"
    执行"cp $sdkdir/bin/setup.htm /tmp/sdk /$$$"
    执行"cp $sdkdir/bin/top_ti816x_evm.png /tmp/sdk /$$/"
    执行"cp $sdkdir/docs/*_Quick_start_guide.pdf /tmp/sdk $/quickstartguide.pdf
    同步
    回显"卸载${device}3"
    执行"umount /tmp/sdk /$$$"
    FI

    这是我的 mksdboot.sh 的一部分、