This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3354:新 U-boot 的 LCD 驱动程序支持

Guru**** 2586185 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3354

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/608367/linux-am3354-lcd-driver-support-for-new-u-boot

器件型号:AM3354

工具/软件:Linux

你(们)好

   我正在使用来自 tisdk 03.02.00.05的内核4.4.32和我之前项目的旧 uboot 2011。

  现在、我要切换到从 tisdk 03.02.00.05中提取的 u-boot-2016.05+gitAUTOINC+6c5519b6fc-g6c5519b6fc。

  我想知道:

   u-boot-2016.05是否支持电路板 AM335x-EVM? (由于我使用的是 AM335x-EVM.dts、因此内核4.4.32支持此功能)

  2.液晶屏驱动程序是否适用于 AM3354的 u-boot-2016.05 ?  我需要在 u-boot 启动阶段显示一个徽标。

谢谢

延东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    Linux SDK 支持所有 EVM 板、其中包括发布时的最新 U-boot 版本。
    2. SDK 中未提供 U-boot 的显示驱动程序。 客户必须自行实施。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    高 Biser:
    感谢您的回答。
    您能否告诉我从先前 TI 资源中可以在哪里找到适用于 am3354的 u-boot LCD 驱动程序?

    再次感谢。

    延东
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对 U-boot 的 LCD 支持从未参与过 SDK。 许多客户都自己实施了这一方案。 您可以使用论坛窗口顶部的搜索工具查找此类主题。 键入"LCD support u-boot"之类的内容、您将获得大量线程。 这是一个、但它适用于较旧的 U-boot 版本: e2e.ti.com/.../849350
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Biser 给我们的建议!