This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4376:重新启动后、日期和时间被重置

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/608202/am4376-date-and-time-is-reset-after-reboot

器件型号:AM4376

您好!

 我 使用的是基于 AM4376的定制板。

日期和时间随时间变化、

一旦重新启动板、它将再次 变为默认值"Wed Mar 29 20:56:48 UTC 2017"

请帮助我们解决此问题

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您有 RTC 吗? 您是否更新了它?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速回复

    root@AM437X-EVM:~#日期

    星期三3月29日20:58:48 UTC 2017

    root@AM437X-EVM:~#日期

    2017年3月29日20:58:51 UTC

    root@AM437X-EVM:~#日期

    星期三3月29日20:58:52 UTC 2017

    root@AM437X-EVM:~#日期

    星期三3月29日20:58:54 UTC 2017

    root@AM437X-EVM:~#日期

    周三、2017年3月29日20:58:55 UTC

    我可以 设置日期和时间

    root@AM437X-EVM:~日期--set "2017-07-06 20:30:00"

    截至2017 年7月6日20:30:00 UTC

    root@AM437X-EVM:~#日期

    截至2017 年7月6日20:30:02 UTC

    root@AM437X-EVM:~#日期

    截至2017 年7月6日20:30:04 UTC

    root@AM437X-EVM:~#日期

    截至2017 年7月6日20:30:05 UTC

    root@AM437X-EVM:~#日期

    截至2017 年7月6日20:30:06 UTC

    root@AM437X-EVM:~#日期

    截至2017 年7月6日20:30:06 UTC

    root@AM437X-EVM:~#日期

    截至2017 年7月6日20:30:07 UTC

    但在重新启动后不会持久

    请帮帮我们

    提前感谢。

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:AM4376

    您好!

    感谢你的善意帮助。

    我有一个基于 AM4376的定制板

    我正在获取与 RTC 相关的日志

    请问我的 RTC 是否工作?

    如果无法正常工作、请帮助解决问题

    hctosys:无法打开 RTC 设备(rtc0)
    正在开始同步系统和硬件时钟...
    [失败]无法启动同步系统和硬件时钟。

    25.116531] OMAP_RTC 44e3e000。RTC:RTC 内核:将44e3e000。RTC 注册为 rtc0

    PM:引导加载程序不支持仅 RTC!

     

    提前感谢

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请停止打开同一主题上的多个主题帖。 您的最新线程已与原始线程合并。