This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/PROCESSOR-SDK-AM335X:使用按钮进行 TPS65910 INT1控制

Guru**** 2585395 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/607893/linux-processor-sdk-am335x-tps65910-int1-control-using-push-button

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X
主题中讨论的其他器件:TPS65910

工具/软件:Linux

您好!

我使用的是 AM335x 处理器。 当我按下电源按钮(连接到 PMIC 的 PWRON 引脚)时、PMIC 将启用、并将 INT 上的状态显示为高电平。 长按按钮时、INT 状态仍然显示为高电平。  

在用户级别、尝试将0x50写入0xFF、但仍然无法清除中断。  

请向我们建议我需要清除和设置地址的所有寄存器。 请帮我。您是如何解决他的问题的。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是哪个内核?

    [引用]在用户级别尝试将0x50写入0xFF、但仍然无法清除中断。 [/报价]
    您正在访问哪个寄存器? 您还在修改哪个内核驱动程序?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我使用的是 Linux 3.12.10 (SDK7)。 尝试使用具有以下命令的 PMIC (TPS65910)清除中断
    我没有更改任何驱动程序、仅使用 i2c 调用在用户空间中访问以清除中断。

    以下链接是我参考的: e2e.ti.com/.../2236230

    Rgds、