This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/BEAGLEBK:连接 WiFi 会使整个板冻结

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/607866/linux-beaglebk-connecting-wifi-makes-whole-board-freeze

器件型号:BEAGLEBK

工具/软件:Linux

大家好、我对 BBB 的发展非常陌生。  

我使用的是 BeagleBone Black 和 ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-03.03.00.04  

设置此 SDK 后、我仅更改 了"sdk_path/board-support/linux (version)/arch/arm/configs/tisdk-am335x-evm_deconfig "下行 以启用 Realtek Semiconductor Corp. RTL8188CUS 802.11n WLAN 适配器(因为 https://wiki.debian.org/rtl819x#supported-rtl8192cu )

未设置#CONFIG_RTL8192CU  ->   CONFIG_RTL8192CU=m

编译和安装后、我遇到了问题。  当我使用此命令扫描 wifi 时、  

iw wlan0扫描  

它运行良好。 (这意味着我编译的驱动程序可以正常工作) 、但如果我尝试使用以下命令连接 WiFi

iw wlan0 connect (SSID)密钥0:(密码)

(我认为它已经注意到我使用的命令),它使整个系统停止。  

我需要你的帮助。  

此致、HongBeom。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅 drivers/net/wirelers/Realtek/rtlwifi 中的 Kconfig 文件。

    内核配置中存在依赖项。 您不能只启用一个驱动程序。 如果您启用 RTL8192CU、则需要选择/启用驱动程序、具体取决于:
    配置 RTL8192CU
    三态"Realtek RTL8192CU/RTL8188CU USB 无线网络适配器"
    取决于 USB
    选择 RTLWIFI
    选择 RTLWIFI_USB
    选择 RTL8192C_common


    此致、
    Yordan