This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3517:RTC 在加电时启动?

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/607636/linux-am3517-rtc-starts-on-powerup

器件型号:AM3517

工具/软件:Linux

您好!

RTC 是否在加电时启动? 还是在 MLO/u-boot 中加电?

谢谢!

已运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    它由软件 MLO/u-boot/kernel 启动(如果已配置)。 它不会在加电时自动启动。

    此致、
    Yordan