This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/PROCESSOR-SDK-AM437X:PRU-ICSS_INSTALL_AM437X 失败

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/608317/linux-processor-sdk-am437x-pru-icss_install_am437x-fails

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM437X

工具/软件:Linux

大家好、

我只是注意到我无法在 SDK 3.3.0.4中进行安装。  失败了……

===================================================================================
安装 PRU-ICSS
===================================================================================
安装:不能 stat './examples/am437x/PRU_RPMsg_Echo_Interrupt0/gen/PRU_RPMsg_Echo_Interrupt0.out:没有这样的文件或目录
安装:不能 stat './examples/am437x/PRU_RPMsg_Echo_Interrupt1/gen/PRU_RPMsg_Echo_Interrupt1.out:没有这样的文件或目录
Makefile:395:目标'PRU-ICSS_INSTALL_AM437X'的配方失败
make:***[PRU-ICSS_INSTALL_AM437X]错误1.

看看这个构建空间、makefile 是正确的。  没有名为 PRU_RPMsg_Echo _Interrupt0或* Interrupt1的文件或目录。  另外还有四个:*中断0_0、0_1、1_0和1_1。

Makefile 更改似乎可以修复它:TI-processor-SDK-Linux-AM437X-EVM-03.03.00.04/Makefile 行398...

对于 I in 0 1;执行\

  对于 j in 0 1;执行\
    安装-m 0644 ./examples/am437x/PRU_RPMsg_Echo_Interrupt ${i}_${j}/gen/PRU_RPMsg_Echo_Interrupt ${i}_${j}.out \
      $(destdir)/lib/firmware/pru;\
    安装-m 0644 ./examples/am437x/PRU_RPMsg_Echo_Interrupt ${i}_${j}/gen/PRU_RPMsg_Echo_Interrupt ${i}_${j}.out \
      $(destdir)/lib/firmware/pru;\
  完成\
完成

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您分享。

    BR
    玛格丽塔