This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于 LM98519的 Sitara 处理器

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM98519

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/607996/sitara-processor-for-lm98519

主题中讨论的其他器件:LM98519

您好!

客户正在寻找用于控制 AFE LM98519的 TI 处理器、最适合的是什么?

主要要求是:30位宽 CMOS 数据接口、为 AFE ADC 生成主65MB 时钟

LM98519规格为:

http://www.ti.com/product/LM98519/datasheet?keyMatch=lm98519&tisearch=Search-EN-Everything

谢谢、

Costin

costin.cazana@ti.com

408-745-2819

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    没有任何 Sitara 器件具有30位宽的视频捕捉接口。 外部电路(FPGA?) 将该 AFE 连接到 Sitara 器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、
    Costin