This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM335X:为 BeagleBone Black 构建 Arago Linux 映像

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/607281/linux-processor-sdk-am335x-building-arago-linux-image-for-beaglebone-black

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Linux

我们 正在尝试 从头开始为 BeagleBone Black 构建 Arago Linux 映像。 我们具有 SDK (ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-02.00.00.00)。 但是、我们无法找到构建映像的步骤、 以便通过 SD 卡在 BeagleBone Black 上刷写映像。

2.我们为  BeagleBone Black 预构建了 Arago Linux 映像、运行正常。 我们只需要用新的 zImage 和 AM335x-bonebrebly.dtb 替换、但我们无法这样做、因为修改后的文件不会在电路板上刷写。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请参阅软件开发人员指南中的文件系统链接:
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Linux_Filesystem

    在简介部分、您有一个链接、其中包含有关如何重建 Yocto 的说明:
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Building_The_SDK

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、您好!

    我们已执行 processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Building_The_SDK 中提到的步骤

    但我们得到的最终输出如下所示

    /opt/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-02.00.00.00/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/images/am335x-evm

    -rw-r--r-- 1 iotpune iotpune 1941188043 7月 7日11:06 processor-sdk-linux-image-am335x-evm-20170707052448.rootfs.tar.gz

    但这包含我们已从从 Sitara Linux 网站下载的.bin 文件中安装的所有 SDK 内容。

    我们尝试获取的是几乎4GB 大小的.img 文件、我们可以使用自定义 zImage 和 dtb 文件在 SD 卡上刷写该文件。

    此致、

    Anshuman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很抱歉、我误解了您的问题。 我想你想重建 Yocto。
    无论如何、您可以复制文件系统的/boot 文件夹中的自定义 zImage 和 DTB (源代码 PROCESSOR-SDK-LINUX-IMAGE-AM335x-EVM-201707052448.rootfs.tar.gz 中有它)。 当然、您首先需要在自定义位置解压缩场系统、以便修改/boot 文件夹。 然后、您可以尝试并使用以下过程创建.img 文件、其中包含 AM335x-EVM-201707052448.rootfs 以及您的自定义内核和 DTB:
    sourceforge.net/.../

    请注意,您必须使用 ext3/4格式化空 img 文件。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们希望为 BeagleBone Black 创建定制的可引导映像、我们希望通过 SD 卡在 EMMC 中刷写该映像。
    此致、
    Anshuman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我们将尝试这些步骤、提前感谢