This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H14:使用1000Base-TX PHY 测试千兆位以太网

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/608211/66ak2h14-gb-ethernet-tested-using-1000base-tx-phy

器件型号:66AK2H14

您好!

是否有任何 KeyStone II SOC 通过1000Base-TX 以太网 PHY (而非将正常使用的1000Base-T)测试?

谢谢、此致、

Madhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知工厂团队对此进行详细说明。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    据我了解:1000BASE-T 设计为通过4线对电缆运行、并支持通过 CAT5电缆以1000Mbps 的速率进行全双工数据传输。 但是、1000BASE-TX 仅在电缆中四对中的两对上运行、为了实现1000Mbps、需要 CAT6/7电缆、但成本更高。 让我仔细检查一下我们是否测试了1000BASE-TX。

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    您的理解是正确的。 如果您已经测试了1000Base-TX、请告诉我。

    谢谢、此致、
    Madhu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马德胡

    我不知道在 TI 或与客户进行的 KS-II 器件上使用1000-base-TX 进行的任何测试。  然而,这并不意味着没有发生这种情况。  您为什么要提问。  KS-II 设备上的千兆位以太网端口是完全兼容的以太网 MAC 端口。  1000BASE-TX 或1000BASE-T 是由以太网 PHY 器件管理的金属电缆接口。  对任何以太网 PHY 解决方案的支持没有任何阻碍。  预计这将在 KS-II 器件未作任何特殊考虑的情况下实现完全正常运行。  HLOS 软件驱动程序可能知道以太网物理接口。  对于此功能、需要查看提供的软件驱动程序。

    Tom