This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:通过 FPGA 在 DSP 中编写步骤

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/607794/tms320c6678-writing-steps-in-dsp-by-fpga

器件型号:TMS320C6678

你(们)好

请指导我了解如何正确地通过 FPGA 在 DSP 中编写步骤。

对于 Ftype 5 (NWRITE):  

我应该完成以下在 DSP 中编写的步骤:

1) 1)我应该将 DSP 地址3位向右移位、并在 标头的地址字段中写入地址。

2) 2)我应该将"ext_addr"和"xamsbs"设置为零。

3) 3)我应该根据3个剩余 lsb 位和编码算法来设置 WrPtr 和 WrSize。

问题1:

我学习了"sprugw1b.pdf "、编码算法没有任何问题!!!

请给 我介绍一个参考、该参考解释了编码算法、或者如何设置"WrPTer"和"WrSize"字段?

ftype 6 (SWRITE):

标题字段中没有"WrPtr"和"WrSize"。  

问题2:

写入步骤是否与 Ftype5相同?

如果答案是肯定的 、我应该对"WrPtr"和"WrSize"字段执行什么操作?

如果答案是否定的、请指导我。

我之前在另一个主题中问过这个问题、如下所示:

e2e.ti.com/.../2236778

此致