This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TPS65217CEVM:TPS65217C 睡眠模式

Guru**** 2586205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/607397/linux-tps65217cevm-tps65217c-sleep-mode

主题中讨论的其他器件:TPS65217

是的,但在睡眠模式下,设备不为我的电池充电,但这正是我想要的... I2C 已关闭、因此我无法对电池的模块进行充电! 所以我必须修改我的驱动程序,但是我如何才能这么做????

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    原稿发布在此处: e2e.ti.com/.../2235266
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的 Linux 版本是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Debian 8.7 2017-03-19
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PMIC 中的状态机会将该硬件或软件 是否可以使用驱动程序更改 Statemachine?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、TI 不支持 Debian。 您可以在 www.beagleboard.org 上查看支持
    对于 PMIC 状态机、这应该是硬件。 您可以通过在 PMIC 寄存器中写入来更改转换路径、如初始 POST 中所述。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 能改变它的哪些支持;)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    www.ti.com/.../PROCESSOR-SDK-AM335X
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    确定以及如何更改驱动程序???
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您必须通读源代码并修改需要更改的内容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哈哈,给你加油!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已要求 SW 团队对此进行评论。 他们将直接在这里发布。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nico、

    首先、我有一些问题需要澄清。

    [报价用户="Nico WeiS"]是的,但在睡眠模式下,设备不会为我的电池充电,但这正是我想要的[/报价]

    AM335x 器件具有多种低功耗模式:待机模式、深度睡眠模式1模式、深度睡眠模式0模式、仅 RTC 模式。 当您说"睡眠模式"时、您是否提到了一些 AM335x 低功耗模式?

    "请勿为我的电池充电"-您是想让 AM335x 器件(处于低功耗模式)为 TPS65217 PMIC 电池充电吗?

    [引用 user="nico Weies"]因此我必须修改我的驱动程序

    您的驱动器到底是哪一个? 您是指 TPS65217 PMIC 驱动器吗?

    此致、
    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    首先、我想解释一下要求:
    1) 1)必须使用"上电"按钮打开和关闭器件、但 RTC 的电源必须始终开启
    2) 2)如果设备处于打开或关闭状态、则设备必须通过墙上或 USB 适配器进行加载!
    3) 3)所有电源 Vbatt、Vusb;Vwall 必须通过电源开关关闭!

    我该怎么做????
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="nico Weies"] 1)必须使用“开机”按钮打开和关闭设备,但来自 RTC 的电源必须始终为“开机”[/报价]

    在 BeagleBoneBlack 板中、我们有电源按钮(S3 KMR231GLFS)、我找不到"power on button"。 您实际上是指电源按钮吗?

    在 BeagleBoneBlack SRM 中、我们有以下信息:

    6.1.5电源按钮
    在断电模式下、RTC 电源轨仍处于激活状态、从而使 RTC 保持通电状态并在主电源输入下运行。 如果您断开电源、则 RTC 将不会通电。 如有需要、您还可以选择使用电路板上的电池孔来连接电池、如下一节所述。

    根据我的理解、这意味着当您按下电源按钮时、RTC 将保持开启状态。 如果您拔下电源插孔电缆、它可能会关闭。

    您能否澄清一下您如何定义按下电源按钮时 RTC 关闭?

    我还想指出的是、这是 Sitara AM335x 器件论坛、我可以帮助您解答有关 AM335x 器件及其软件(PSDK Arago Linux)的问题。

    此致、
    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经修复了;)