This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2E05:关于时钟输入电气数据/定时单元问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCM6208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/649903/66ak2e05-about-clock-input-electrical-data-timing-unit-issue

器件型号:66AK2E05
主题中讨论的其他器件:CDCM6208

你(们)好,先生  

我们参考以下链接、了解 时钟输入电气数据/计时  

www.ti.com/.../66ak2e02.pdf

    页码:238, 符合156.25MHz Tj 定义  

关于 Tj,它将描述14Rj+DJ,因此示波器将始终显示“pk-pk”值。

您能否帮助确认如何将值从 ps、rms 更改为 pk-pk?  

感谢你的帮助。

BR

Yimin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yimin、

    我已通知设计团队。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yimin、

    了解从一种抖动测量类型转换为另一种抖动测量类型的方法需要充分了解时钟抖动。  这些转换有一些条件。  如果您对这些主题的学习不是很好、我建议您使用以正确形式生成输出的设备。

    生产时钟抖动测量器件的公司提供了有关此主题的应用手册。  下面是一些我认为有用的参考资料的链接:


    Teledyne LeCroy
    了解抖动计算:DJ 为何可以小于 DDj (或 PJ)
    teledynelecroy.com/.../understanding-dj-ddj-pj-jitter-calculations

    SiTime
    时钟抖动定义和测量方法
    ST-AN10007版本1.2
    www.sitime.com/.../AN10007-Jitter-and-measurement.pdf

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    感谢你的帮助

    根据您提供的文档 AN10007.pdf 中的第3页、我们可以通过以下链接计算 ps-rms 的值。

    但它应该由周期抖动等定义、而不是 Tj。 (TI doc的TJ = PJ?)

    您能帮您检查一下吗?

    BR

    Yimin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yimin、

    我们不是根据此规格定义周期抖动。  该规格适用于 RMS 相位抖动、因为这是 SERDES PLL 的参考时钟。  应用手册 AN10007的第2.4节对此进行了讨论。  这需要受频率限制的限制。  我相信您应该使用100KHz 到20MHz。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yimin、

    请参阅 CDCM6208的数据表、我们建议您将其用于参考时钟源。  第8.3节讨论了基于配置选项的相位抖动。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yimin、

    您是否有后续问题?  否则、我们将关闭此线程。

    Tom