This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:支持 LCD 分辨率

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/607928/am3352-lcd-resolutions-support

器件型号:AM3352

TI 朋友和家人、

来自我们的 TI 系列成员:

----

考虑在新设备上从7英寸 WVGA (800x480)变为更高分辨率的9英寸 LCD 屏幕(1024x600)或(1280x800)。  TI AM335X 处理器有哪些限制?  数据表中的状态支持2048x2048分辨率。  所有处理器或仅特定处理器。  对于更高分辨率的处理器、我们还会遇到哪些其他挑战?

 

----

我相信他们可以顺利过渡到 分辨率更大 的 LCD 面板、但任何其他见解/观点/观点等对于已经完成此操作的人来说都是最有帮助的、尤其是在为更大分辨率提供可用的 Linux 驱动程序支持方面。


Ty、

是的   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    所有 AM335x 器件均支持高达2048x2048的分辨率。 主要限制因素是像素时钟频率、最大频率为126.5MHz。 这将在非常大的分辨率下限制帧速率。 1280x800 @ 60fps 需要60-80MHz 的频率、具体取决于所用的显示屏、因此我看不到任何障碍物。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Biser、

    我同意您的评估。  像往常一样感谢您的意见、我的朋友!

    此致、

    Chris