This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:VIP 特定摄像机控制

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/608182/linux-am5728-vip-specific-camera-control

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

您好!

我并不是很熟悉 v4l2驱动程序。 我正在使用摄像头处理一个项目、该摄像头在视频输入端口上发送12位原始数据(像素)。

我已经开始创建一个特定的 I2C 控制器器件、即使 I2C 配置是从用户空间完成的。 但我不知道如何以不同的方式进行。

我的代码驱动程序基于 mt9m111

调用 返回错误-22的函数 v4l2_Ctrl_handler_setup 时、驱动程序失败。

第一个问题是:

是否需要为成像仪创建特定的驱动程序、因为我将从 userspace (i2c-dev-user.h)配置成像仪

此致、

François μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。