This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AM4378:MMC 引导问题

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/607879/ccs-am4378-mmc-boot-issue

器件型号:AM4378

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我将展示我们的定制板(从 AM437x-gp-EVM 克隆)。  我将通过 u-boot SPL 级进行设计。  当 u-boot 正确显示时、它认为 SD 插槽中没有插卡。  是否有办法通过 JTAG 查看 R25引脚的状态?  我可以在存储器查看器中浏览寄存器吗?  它会是哪个寄存器?

谢谢、

Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请发布原理图的 SD 卡插槽部件(和处理器连接)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biser、

    事实证明、u-boot 是正确的。 我们的卡固定框架损坏、MMC0_SDCD 线从未被拉低。 我们帮助它变为低电平、现在我们已启动到 Linux。

    出于历史目的:我们的原理图与 GP EVM 原理图1.4A 表8相同。  SCHA5B0200内部的 CD 引脚(实际上已经过时、我们用 Molex 5040771891替换)损坏、并且在插入卡时未连接到 VSS。


    谢谢、
    Nathan