This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA756:NAND 闪存软件更新

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/608106/dra756-nand-flash-software-update

器件型号:DRA756

您好!

我已更新 J6 EVM 修订版 G 板上的 Android (6a.1.0)、以便按照此链接 http://omapedia.org/wiki/6AM.1.0_Release_Notes#Flashing_eMMC_images 中提供的说明从 eMMC 运行软件。  

我正在尝试使用全新版本的 Android 6.A.1.0更新 eMMC。 我正在尝试执行上述链接中提到的相同命令。 但我收到一个错误、表示未检测到快速启动器件。 是否有人可以为我提供此问题的解决方案?

我已执行以下步骤。

1)。 正在提取"6m_1_0_eMMC.tgz"

2)。 在 FAT32格式的 microSD (16GB)上复制 MLO 和 u-boot.img。

3)。 将 microSD 放在 J6 EVM 上。.

4)。 已确认网页.上 J6 ES2.0 EVM 的 DIP 开关设置

5)。  通过 USB.将 J6 EVM 与 PC 相连

   将 Windows7 PC 与 VMware 配合使用以执行“ubundu16.04”

6)。 为 J6 EVM 加电.

7)。 从 Ubundu16.04中、 在  出现"HIT any to stop autoboot:3"消息时按 Enter 键以启动 U-Boot 命令模式。

  使用 minicom 进行串行通信

8)。 在 U-Boot 上执行"fastboot"

   U-Boot # fastboot

  切换到分区#0,确定

     256     128K xloader

     512     384K 引导加载程序

    1280     128K 环境

    1536     128K (其他

    2560      16M EFS

    35328      16K 加密

    35360      10M 恢复

    55840      10M 启动

    76320     768M 系统

   1649184     256M 高速缓存

   2173472    1024K ipu1

   2175520    1024K ipu2

   2177568    6360M 用户数据

 9)。  在   Ubuntu 上解压的"6m_1_0_eMMC.tgz"文件夹中执行"fastboot.sh"。

   % sudo ./fastboot.sh

  未检测到设备。 请确保目标器件上正在运行 fastboot

  %  

此致、

Pavan D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Pavan、

    我已将您的问题转交给 Android 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Pavan、

    是否可以尝试非 VMware 设置?

    确保与 USB 相关的设置适用于 VMware。

    此致、
    Vishal