This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DSPLIB -与#39;data#39;和#39;Int16#39;类型

Guru**** 2586565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/607520/dsplib---relation-with-data-and-int16-types

您好!

我不熟悉 foXed 点运算。 我尝试使用 DSP 库将 fir 滤波器应用于 Int16阵列(我的信号)。

我非常困惑如何将 Int16转换为数据以便将其传递到 DSPLIB。

有人可以解释我吗?

非常感谢您的参与。

Paolo