This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux 中的 Nullsrc 链接输入。

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/607218/nullsrc-link-input-in-linux

您好!

有人能指导我在 Linux 中为 Nullsrc 链接提供输入吗?

根据 TI 文档、网络工具仅在 Windows PC 上进行了测试。 因此、请建议我如何使用文件读取提供输入。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Priya、

    我已将您的问题转交给一位专家进行评论。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Priya、

    网络工具也在 Linux PC 上进行了测试。 您使用的是 VSDK 的哪个版本?

    对于 VSDK2.10及更高版本、您应该能够在 bin 文件夹下找到网络工具二进制文件(*。out)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prasad、

    我使用的是 VSDK2.10。 我无法找到工具二进制文件。 可以帮帮我吗?
    此外、您能否建议我如何为现有用例"null_src_decode_display"提供输入?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Priya、

    您可以在 VSDK 中的 vision_sdk\tools\network_tools\bin 中找到网络工具二进制文件。

    有关 如何使用该工具的信息、请参阅网络工具用户指南 vision_sdk\tools\network_tools\docs。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。这在 Windows 中运行正常。 但是、该网络工具是否也适用于 Linux?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我们已在 Linux (Ubuntu)上对其进行了全面测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Prasad
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据为网络工具指定的文档 、已为 windows (netwrktx.exe)提供了构建过程。 您能否指定如何为 Linux 构建网络工具?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要在 Linux 上构建,请编辑 rules.mk 并将 build_OS 设置为‘linux’。

    bash 终端的"make all"将构建所有网络工具。