This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVMK2EX:DSP 应力测试

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/652188/evmk2ex-stress-test-for-dsp

器件型号:EVMK2EX

尊敬的 TI Sirs:

DSP 部分是否有任何应力工具支持?

我们需要进行热测试、并需要使 CPU/DSP 以最大频率和最大负载运行。

我们如何在 Linux 中将其存档? 非常感谢。

B.R.

威利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Willie、

    您正在寻找在 C66x DSP 上运行的 Linux 测试?
    我不认为 Linux 在 DSP 上运行、而是在 A15上运行。

    无论通过哪种方式、可以提供帮助的同事都已收到您的查询通知。 我们的回复因节假日而延迟。
    感谢您的耐心等待。

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lali、

    感谢您的回答。

    实际上、我们正在寻找一种方法来实现最大功耗、以便 我们的热/功率团队进行验证。

    因此、我们需要同时使 CPU 和 DSP 都处于满负载状态。

    CPU 端我们有"压力"来执行此操作、但不知道 DSP 端。  

    B.R.

    ——威利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Lali

    对此有任何意见/建议?

    B.R.

    ——威利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们有用于 Stress DSP 的 LINPACK。 请访问 e2e.ti.com/.../430140

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我们构建并尝试加载 LINPACK、我们看到出现了问题、如下图所示。

    我们已经检查了/lib/firmware/ipc/ti_platforms_evmC66AK2E_core0/messageq_single.xe66 、没问题。

    加载 LINPACK 时、mpmcl 加载失败且 DSP 处于错误状态。 在/var/log/syslog 上、我们可以看到错误消息。 请就此提供一些建议吗?

    我们的 LINPACK、OUT 大小为314956字节。 这会导致问题吗?

    非常感谢。

    杨威利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果 mpmcl 不起作用、您能否直接使用 JTAG/CCS 加载 DSP 映像并运行?

    此致、Eric