This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMDXEVM8148:TMDXEVM8148

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/607858/linux-tmdxevm8148-tmdxevm8148

器件型号:TMDXEVM8148

工具/软件:Linux

尊敬的先生:

我是来自 Cimcon India Pvt 的 Manish dabhi。 艾哈迈达巴德公司
我已购买 TMDXEVM8148板、并使用最左侧的映像(ti-ezsdk_dm814x-evm_5_05_02_00_demo_binary)从 SD 卡引导、一切都已完成。

我的问题是:-
安装任何 Linux 工具时、会遇到错误(sh:apt-get:未找到)。 apt-get 命令在我最左的文件系统中不是(/usr/bin)。
请告诉我如何更新和解决此问题。

root@dm814x-EVM:~# apt-get 更新
sh:apt-get:未找到
root@dm814x-EVM:~#

此致、
Manish