This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/BQ34Z100-G1:查找用于通用 Linux 内核的 bq34z100-G1器件驱动程序代码

Guru**** 2585725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/608236/linux-bq34z100-g1-looking-for-bq34z100-g1-device-driver-code-for-a-generic-linux-kernel

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100

工具/软件:Linux

大家好、我的嵌入式 Linux 产品具有链路层 i2c 驱动程序代码、但我需要 bq34z100/G1特定驱动程序才能在其上面注册。 是否有可用的代码? 如果没有、您能否建议与 i2c 电量监测计最接近的匹配项进行修改?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    bq34z100没有任何 Linux 驱动程序,但您可以参考 bq27xxx_batter.c,它存在于 drivers/power/supply 中

    谢谢、
    Prabhakar LAD