This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5517:如何将 McSPI 用作具有 FIFO 的从模式?

Guru**** 2586895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/608056/tms320c5517-how-to-use-mcspi-as-slave-mode-with-fifo

器件型号:TMS320C5517

您好!

如何使用 McSPI 作为具有 FIFO 的从模式?

是否有任何示例代码? CSL 示例全部用于没有 FIFO 的主机模式。

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    器件 TRM 的第9.4.2节"从模式"描述了从模式。
    我不认为 TI 提供了从模式示例... 根据 TRM 中的说明、您必须自行将 SPI 接口初始化为从器件。

    此致、
    Yordan