This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C5505:生成40kHz 的正弦波

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C5505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/607447/ccs-tms320c5505-generation-of-sine-wave-of-40-khz

器件型号:TMS320C5505

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的所有人:

我正在从事一个参数化扬声器项目。 在本工作中、我想将输入音频信号调制到~40kHz 的载波上。  

为了生成载波信号、即40kHz 的正弦波、我将使用 TI 在 http://processors.wiki.ti.com/index.php/Porting_C5000_Teaching_ROM_to_C5535_eZdsp 上提供的示例代码 (请参阅"从 TI 大学计划网站(zip 文件)下载 C5000教学 ROM")。 本教学 ROM 中的第4章说明了使用 TMS320C5505生成正弦波的代码。)

然而、使用第4章代码生成的正弦波的最大频率为~20KHz。 但是、我想生成~40kHz 的正弦波。

有人能指导我如何修改此示例代码以生成40kHz 正弦波。

非常感谢、此致、
Satyajit