This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/PROCESSOR-SDK-DRA7X:如何设置 ALE 筛选器以去除 VLAN 标记

Guru**** 2586185 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/607606/rtos-processor-sdk-dra7x-how-to-setup-ale-filter-to-strip-vlan-tag

器件型号:PROCESSOR-SDK-DRA7X
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我阅读了相关文档、但我不清楚如何设置 ALE 以去除 VLAN 标记并将去除条带的以太网数据包转发到端口0 (主机端口)。

我有 VLAN 标记、VLAN ID 2的流量。 我需要从收到的每个数据包中去除 VLAN 标记。

如何对 ALE 进行编程以实现这一目标? 目前我在 ALE 中没有其他条目。

此致、

Jakub

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    让我补充一下、按电路板运行的是 SYSBIOS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您正在使用哪个版本的 NDK 和 SYS/BIOS?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是 BIOS_6_46_01_38和 NDK_2_25_00_09。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PDK 版本为 pdk_dra7xx_1_0_5