This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J6EVM5777:有关 J6EVM5777 CPU 板的 Sch orginal 设计

Guru**** 2924070 points

Other Parts Discussed in Thread: J6EVM5777

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/652347/j6evm5777-sch-orginal-design-about-j6evm5777-cpu-board

器件型号:J6EVM5777

大家好、

在哪里可以找到有关 J6EVM5777 CPU 板的 sch 组织设计?我有了 sch PDF、但我想定制自己的 CPU 板。 将 PDF‘s 为 OrCAD 设计真的很麻烦。 如果我得到了一个很好的设计,这将为我节省很多时间。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    我将询问客户是否可以使用 sch 源。

    此致、
    Mariya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mariya
    感谢你的答复。 我期待收到您的反馈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很抱歉耽误你的时间、现在正在讨论这个问题。 我已促使专家提供答案。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    我仍期待您的回答。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    模型上载于此处:
    www.ti.com/.../sprr324

    可从 J6 EVM 的页面访问该文档:
    www.ti.com/.../J6EVM5777

    此致、
    Yordan