This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM335X:WiFi 软件狗问题

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352, TPS65217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/607873/linux-processor-sdk-am335x-issue-with-wifi-dongle

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X
主题中讨论的其他器件:AM3352TPS65217

工具/软件:Linux

大家好、我正在使用 Beagle Bone Black 并借助 ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-03.03.00.04制作定制内核

我刚刚在无配置文件中添加了"CONFIG_RTL8192CU=m"、以启用 Realtek RTL8188CUS 软件狗。 (我没有修改 SDK 中的任何其他内容)  

扫描 WiFi 工作正常。 我认为驱动程序可以正常工作、但当我尝试连接 WiFi 时、它会使整个系统停止。 我不知道问题是什么。

我需要你的帮助。 谢谢  

此致、HongBeom  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是 USB 软件狗吗? 您是否有用于它的 WiFi 驱动器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请发布日志文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 它是 USB 软件狗。
    我已检查 SDK 是否具有 RTL8192CU 驱动程序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我无法看到日志、因为板已停止。
    或者如何查看上一次引导的日志?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将日志记录到电路板停止的时刻。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [0.000000]在物理 CPU 0x0上引导 Linux
    [0.000000]正在初始化 cgroup 子系统 CPU
    [0.000000]正在初始化 cgroup Subsys cpuacct
    [0.000000] Linux 版本4.4.4.41-gf9f6f0db2d (credtiger96@CREDT-Ubuntu)(gcc 版本5.3.1 20160117
    [0.000000] CPU:ARMv7处理器[413fc082]修订版2 (ARMv7)、CR=10c5387d
    [0.000000] CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、VIPT 别名指令高速缓存
    [0.000000]机器模型:TI AM335x BeagleBone Black
    [0.000000] CMA:在0x9d000000处保留48 MIB
    [0.000000]内存策略:数据高速缓存写回
    [0.000000]在节点0上的总页:131072
    [0.000000] free_area_init_node:节点0、pgdat c0955024、node_mem_map dcb61000
    [0.000000]正常区域:用于 memmap 的1152页
    [0.000000]正常区域:保留0页
    [0.000000]正常区域:131072页,LIFO 批处理:31
    [0.000000] CPU:所有 CPU 均在 SVC 模式下启动。
    [0.000000] AM335X ES2.1 (SGX NEON )
    [0.000000] pcpu-alloc:s0 r0 d32768 u32768 alloc=1*32768
    [0.000000] pcpu-alloc:[0] 0
    [0.000000]在区域顺序和移动分组中构建了1个区域列表。 总页数:129920
    [0.000000]内核命令行:console=ttyO0、115200n8 root=PARTUUID =7af78ee3-02 RW rootfstype=ext
    [0.000000] PID 哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
    [0.000000]条目高速缓存散列表条目:65536 (顺序:6、262144字节)
    [0.000000] inode 高速缓存散列表条目:32768 (顺序:5、131072字节)
    [0.000000]内存:459996K/524288K 可用(6603K 内核代码、317K rwdata、2344K rodata、264K)
    [0.000000]虚拟内核内存布局:
    向量:0xff0000-0xff1000 (4KB)
    Fixmap:0xc00000 - 0xc00000 (3072 KB)
    vmalloc:0xe0800000 - 0x0x800000 (496MB)
    低内存:0xC0000000 - 0xe0000000 (512 MB)
    pkmap:bfe00000 - 0xC0000000 (2 MB)
    模块:bbf000000 - bbfe00000 (14 MB)
    .text:0xc0008000 - 0xc08c5004 (8949KB)
    init:0xc08c6000 - 0xc0908000 (264 KB)
    .data:0xc0908000 - 0xc09574b0 (318KB)
    .bss:0xc09574b0-0xc0999bd8 (266 KB)
    [0.000000] slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=1、Nodes=1
    [0.000000]可抢占的分层 RCU 实现。
    [0.000000]叶扇出的生成时间调整为32。
    [0.000000] NR_IRQ:16 nr_IRQ:16 16.
    [0.000000] IRQ:在0xfa200000 (修订版5.0)处找到具有128个中断的 INTC
    [0.000000] OMAP 时钟事件源:timer2为24000000 Hz
    [0.000013] sched_clock:24MHz 时为32位、分辨率为41ns、每89478484971ns 换行一次
    [0.000032]时钟源:Timer1:屏蔽:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:79635851949s
    [0.000040] OMAP 时钟源:Timer1为24000000 Hz
    [0.000175] clocksource_probe:找不到匹配的时钟源
    [0.000334]控制台:彩色虚拟设备80x30
    [0.000357]警告:您的'console=ttyO0'已被'ttyS0'替代
    [0.000363]这可确保您仍能看到内核消息。 请
    [0.000368]更新内核命令行。
    [0.000383]校准延迟环路... 996.14茂物剪(lpj=4980736)
    [0.089258] pid_max:默认值:32768最小值:301
    [0.089374]挂载高速缓存散列表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
    [0.089382] mountpoint-cache 哈希表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
    [0.089987]正在初始化 cgroup 子系统 IO
    [0.090016]正在初始化 cgroup Subsys 内存
    [0.090049]正在初始化 cgroup 子系统设备
    [0.090063]初始化 cgroup Subsys 冷冻柜
    [0.090075]正在初始化 cgroup 子系统 perf_event
    [0.090085]正在初始化 cgroup 子系统 PID
    [0.090109] CPU:测试写入缓冲器一致性:好
    [0.090468]为0x80008200 - 0x80008260设置静态标识映射
    [0.092264] devtmpfs:已初始化
    [0.102140] VFP 支持 v0.3:实施者41架构3第30部分版本 c 修订版3
    [0.114656] OMAP_hwmod:debugss:_wait_target_disable 失败
    [0.170033]时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:1911260446s
    [0.173549] pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
    [0.174723] NET:注册协议系列16.
    [0.176548] DMA:为原子相干分配预分配256 K2B 池
    [0.199251]空闲:使用调速器梯
    [0.229240]空闲:使用调速器菜单
    [0.232724] gpiochip_add:器件上的寄存 GPIO 0至31:GPIO
    [0.232994] OMAP GPIO 硬件版本0.1
    [0.233668] gpiochip_add:在器件上注册了 GPIO 32至63:GPIO
    [0.234325] gpiochip_add:在器件上注册了64至95的 GPIO:GPIO
    [0.234965] gpiochip_add:在器件上注册了 GPIO 96至127:GPIO
    [0.241822]硬件断点:不支持调试架构0x4。
    [0.276273] EDMA 49000000.EDMA:TI EDMA DMA 引擎驱动程序
    [0.276603] of _get_named_gpiod_flags:无法解析节点'/fixedregulator@0[0]的'GPIO'属性
    [0.279502] OMAP_i2c 44e0b000.i2c:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c00000/CSCM@21000e 的 pctldev
    [0.279555] OMAP_i2c 4819c000.i2c:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c00000/CSCM@21000e 的 pctldev
    [0.279670]介质:Linux 介质接口:v0.10
    [0.279724] Linux 视频捕捉接口:v2.00
    [0.279765] pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
    [0.279772] pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
    [0.279804] PTP 时钟支持已注册
    [0.279851] EDAC MC:版本:3.0.0
    [0.280872] OMAP-mailbox 480c8000.mailbox:OMAP mailbox 修订版0x400
    [0.281185]已初始化高级 Linux 声音架构驱动程序。
    [0.282181]时钟源:切换到时钟源 Timer1
    [0.291294] NET:注册协议系列2.
    [0.291967] TCP 建立哈希表条目:4096 (顺序:2、16384字节)
    [0.292014] TCP 绑定哈希表条目:4096 (顺序:2、16384字节)
    [0.292051] TCP:已配置哈希表(建立4096 BIND 4096)
    [0.292120] UDP 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
    [0.292135] UP-Lite 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
    [0.292331] NET:注册协议系列1.
    [0.292699] RPC:注册后命名的 UNIX 套接字传输模块。
    [0.292710] RPC:注册的 UDP 传输模块。
    [0.292716] RPC:注册的 TCP 传输模块。
    [0.292721] RPC:注册的 TCP NFSv4.1反向通道传输模块。
    [0.292751] PCI:CLS 0字节、默认64
    [0.293555]硬件性能事件:通过 armv7_cortex_A8 PMU 驱动器启用、提供5个计数器
    [0.295213] futex 散列表条目:256 (顺序:-1、3072字节)
    [0.302052] squashfs:版本4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
    [0.302927] NFS:注册 id_resolver 密钥类型
    [0.302995]注册了密钥类型 id_resolver
    [0.303001]注册的密钥类型 id_legacy
    [0.303063] NTFS:驱动程序2.1.32 [Flags:R/O]。
    [0.306188]块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版已加载(主要247)
    [0.306213]已注册 IO 调度程序 NOP
    [0.306224 ]已注册 IO 调度程序截止日期
    [0.306355]已注册 IO 调度程序 cfq (默认值)
    [0.30755] pinctrl-single 44e10800.pinmux:142引脚、PA f9e10800大小568
    [0.310108] PWM 背光灯:GPIO 查找以启用消费类产品
    [0.310128] PWM 背光灯:使用器件树进行 GPIO 查找
    [0.310140] of _get_named_gpiod_flags:无法解析节点'/backlight[0]的'ENABLE-GPIO'属性
    [0.310149] of _get_named_gpiod_flags:无法解析节点'/backlight[0]的'ENABLE-GPIO'属性
    [0.310157] PWM 背光灯:使用查找表进行 GPIO 查找
    [0.310167] PWM 背光灯:查找 GPIO 使能失败
    [0.310186]未找到使用虚拟稳压器的背光电源
    [0.361330]串行:8250/16550驱动程序,10个端口,禁用 IRQ 共享
    [0.365016] 44e09000.serial:在 MMIO 0x44e09000 (IRQ = 158、base_baud = 3000000)处的 ttyS0为8250
    [0.979385]控制台[ttyS0]已启用
    [0.984042] 48022000.serial: tmio 0x48022000 (IRQ = 159、base_baud = 3000000)处的 ttyS1为8250
    [0.993935] 481a8000.serial: tmio 0x481a8000处的 ttyS4 (IRQ = 160、base_baud = 3000000)是8250
    [1.003733][DRM]已初始化 DRM 1.1.0 20060810
    [1.009265]面板:GPIO 查找以启用耗电元件
    [1.009279]面板:使用器件树进行 GPIO 查找
    [1.009291] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/panel[0]的'ENABLE-GPIO'属性
    [1.009299] of _get_named_gpiod_flags:无法解析节点'/panel[0]的'ENABLE-GPIO'属性
    [1.009307]面板:使用查找表进行 GPIO 查找
    [1.009316]面板:查找 GPIO 启用失败
    [1.010470][DRM]支持 vblank 时间戳缓存修订版2 (2013年10月21日)。
    [1.017242][DRM]不支持 vblank 时间戳查询的驱动程序。
    [1.048050]控制台:切换到彩色帧缓冲设备60x34
    [1.055326] tilcdc 4830e000.lcdc:fb0:帧缓冲器件
    [1.082341][DRM]初始化了次要0上的 tilcdc 1.0.0 20121205
    [1.094003] LOOP:模块已加载
    [1.099240] libphy:固定 MDIO 总线:探测
    [1.162213] DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版本1.6
    [1.168349] DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:检测到的 phy 掩码 FFFFFFFE
    [1.175295] libphy: 4a101000.mdio:探测
    [1.179335] DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:PHY[0]:device 4a101000.MDIO:00、driver SMSC LAN8710/LAN870
    [1.189245] cpsw 4a100000.以太网:检测到的 MACID = 54:4a:16:C9:A7:bb
    [1.196072] cpsw 4a100000.以太网:CPT:溢出检查周期850
    [1.204002] mousedev:PS/2鼠标设备,适用于所有鼠标
    [1.210166] i2c /dev/entries 驱动程序
    [1.214699] cputidle: enable-method 属性'ti,am3352'找到的操作
    [1.222003] OMAP-Hsmmc 48060000.MMC:消费类 CD 的 GPIO 查找
    [1.222019] omap_hmc 48060000.mmc:使用器件树进行 GPIO 查找
    [1.222047] of _get_named_gpio_FLAGS:已解析节点'/ocp/mmc@48060000[0]的'CD-GPIO'属性-)
    [1.222120] omap_hmc 48060000.mmc:获得 CD GPIO
    [1.226947] OMAP-Hsmmc 48060000.MMC:GPIO 查找消费类 WP
    [1.226960] OMAP_hsmmc 48060000.MMC:使用器件树进行 GPIO 查找
    [1.226970] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/mmc@48060000[0]的'WP-GPIO'属性
    [1.226979] of _get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/mmc@48060000[0]的'WP-GPIO'属性
    [1.226987] OMAP-Hsmmc 48060000.MMC:使用查找表进行 GPIO 查找
    [1.226996] OMAP_hmc 48060000.MMC:查找 GPIO WP 失败
    [1.262732] omap_hsmmc 481d8000.mmc:消费类 CD 的 GPIO 查找
    [1.262752] omap_hsmmc 481d8000.mmc:使用器件树进行 GPIO 查找
    [1.262764] of_get_named_gpiod_flags:无法解析节点'/ocp/mmc@481d8000[0]的'CD-GPIO'属性
    [1.262772] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/mmc@481d8000[0]的'CD-GPIO'属性
    [1.262780] omap_hsmmc 481d8000.mmc:使用查找表进行 GPIO 查找
    [1.262867] OMAP-Hsmmc 481d8000.MMC:查找 GPIO CD 失败
    [1.262880] omap_hsmmc 481d8000.mmc:用于消费类 WP 的 GPIO 查找
    [1.262887] OMAP_hsmmc 481d8000.MMC:使用器件树进行 GPIO 查找
    [1.262895] of _get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/mmc@481d8000[0]的'wP-GPIO'属性
    [1.262903] of _get_named_gpiod_flags:无法解析节点'/ocp/mmc@481d8000[0]的'wP-GPIO'属性
    [1.262910] omap_hsmmc 481d8000.mmc:使用查找表进行 GPIO 查找
    [1.262918] OMAP_hsmmc 481d8000.MMC:查找 GPIO WP 失败
    [1.302750] of _get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/leds/led@2[0]'的'GPIO'属性-状态(0)
    [1.302972] of _get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/leds/led@3[0]'的'GPIO'属性-状态(0)
    [1.3099] of _get_named_gpiod_flags:解析了节点'/leds/led@4[0]'的'GPIO'属性-状态(0)
    [1.303207] of_get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/leds/led@5[0]'的'GPIO'属性-状态(0)
    [1.303632] ledtrig-CPU:已注册以指示 CPU 上的活动
    [1.312444] NET:注册协议系列10.
    [1.318200] SIT:IPv6 over IPv4隧道驱动程序
    [1.323671] NET:注册协议系列17.
    [1.328429]注册了密钥类型 DNS_旋 变传感器
    [1.333062] OMA_VOLTGE_LARD_INIT:未添加电压驱动器支持
    [1.350878] mmc0:主机不支持读取只读开关、假设已启用写入
    [1.365182] mmc0:地址 AAAA 处的新高速 SDHC 卡
    [1.371914] mmcblk0:mmc0:AAAA SS16G 14.8GiB
    [1.379717] tps65217 0-0024:TPS65217 ID 0xe 版本1.2
    [1.385230] mmcblk0:P1 P2
    [1.388702] at24 0-0050:32768字节24c256 EEPROM、可写、1字节/写入
    [1.396194] OMAP-i2c 44e0b000。i2c:400kHz 时的总线0版本0.11
    [1.406375] at24 2-0054:32768字节24c256 EEPROM、可写、1字节/写入
    [1.413572] at24 2-0055:32768字节24c256 EEPROM、可写、1字节/写入
    [1.420699] at24 2-0056:32768字节24c256 EEPROM、可写、1字节/写入
    [1.427921] at24 2-0057:32768字节24c256 EEPROM、可写、1字节/写入
    [1.434941] OMAP_i2c 4819c000.i2c:100kHz 时的总线2修订版0.11
    [1.445990] htosys:无法打开 RTC 设备(rtc0)
    [1.454461] ALSA 器件列表:
    [1.457463]找不到声卡。
    [1.491945] EXT4-FS (mmcblk0p2):恢复完成
    [1.498075] EXT4-FS (mmcblk0p2):已安装文件系统、具有有序数据模式。 OPTS:(空)
    [1.506290] VFS:在设备179:2上安装了根(ext4文件系统)。
    [1.518108] devtmpfs:已安装
    [1.521381]释放未使用的内核内存:264K (c08c6000 - c0908000)
    [1.527946]此架构没有内核内存保护。
    [1.806296] mmc1:未设置 MAN_BKOPS_EN 位
    [1.816594] mmc1:地址0001处的新高速 MMC 卡
    [1.824952] mmcblk1:mmc1:0001 MMC04G 3.66 GiB
    [1.829882] mmcblk1boot0:mmc1:0001 MMC04G 分区1 1.00 MIB
    [1.837258] mmcblk1boot1:mmc1:0001 MMC04G 分区2 1.00 MIB
    [1.843876] systemd[1]:生成时间之前的系统时间、提前时钟。
    [1.854513] mmcblk1:P1 P2
    [1.917159]随机:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、18位熵可用)
    [1.936080] random:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、18位熵可用)
    [1.959327] systemd[1]:systemd 229在系统模式下运行。 (+PAM -audit -sLinux +IMA -AppArmor +)
    [1.978531] systemd[1]:检测到架构 ARM。
    [2.007404] systemd[1]:将主机名设置为 。
    [2.09534]随机:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节读取、21位熵)
    [2.128050]随机:systemd-gpT-aut:未初始化 urandom 读取(16字节读取、22位熵)
    [2.147244] random:systemd-gpT-aut:未初始化 urandom 读取(16字节读取、22位熵)
    [2.164714]随机:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节读取、23位熵)
    [2.192166] random:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节读取、24位熵)
    [2.296929] random:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、28位熵可用)
    [2.307136] random:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、28位熵可用)
    [2.318272] random:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、28位熵可用)
    [2.759319] systemd[1]:[/lib/systemd/system/gadget-init.service:15]未知 lvalue 'ExecStopPre'
    [3.084952] systemd[1]:sysinit.target:在 sysinit.target/start 上找到订购周期
    [3.092990] systemd[1]:sysinit.target:找到对 alignment.service/start 的依赖
    [3.100778] systemd[1]:sysinit.target:找到对 basic.target/start 的依赖
    [3.108103] systemd[1]:sysinit.target:找到了对 sockets.target/start 的依赖
    [3.115592] systemd[1]:sysinit.target:找到对 dropbear.socket/stop 的依赖
    [3.123048] systemd[1]:sysinit.target:找到对 sysinit.target/start 的依赖
    [3.130492] systemd[1]:sysinit.target:通过删除作业 alignment.service/t 来中断订购周期
    [3.139987] systemd[1]:删除了 alignment.service:作业 alignment.service/start 以中断订购 CT
    [3.178539] systemd[1]:侦听日志套接字。
    [3.202975] systemd[1]:侦听/dev/initctl 兼容性命名管道。
    [3.232559] systemd[1]:已达到目标远程文件系统。
    [3.262738] systemd[1]:侦听 Syslog 套接字。
    [3.292968] systemd[1]:Listening on Journal Socket (/dev/log)。
    [3.322922] systemd[1]:侦听 udev 控制套接字。
    [3.352589] systemd[1]:已达到目标交换。
    [3.403470] systemd[1]:创建的层用户和会话层。
    [3.433094] systemd[1]:已开始向控制台目录监视发送密码请求。
    [3.462916] systemd[1]:已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
    [3.492620] systemd[1]:已达到目标路径。
    [3.513207] systemd[1]:侦听网络服务 Netlink 套接字。
    [3.542889] systemd[1]:侦听 udev 内核套接字。
    [3.574018] systemd[1]:已创建切片系统切片。
    [3.618858] systemd[1]:正在安装临时目录...
    [3.658328] systemd[1]:正在启动日志服务...
    [3.711539] systemd[1]:已达到目标层面。
    [3.744649] systemd[1]:创建的层 system-Getty.slice。
    [3.768087] systemd[1]:正在安装调试文件系统...
    [3.824720] systemd[1]:创建的片系统序列\x2dgetty.slice。
    [3.883246] systemd[1]:安装 POSIX 消息队列文件系统...
    [3.948122] systemd[1]:开始创建当前内核所需的静态设备节点列表。
    [4.017207] systemd[1]:正在开始重新装载根文件系统和内核文件系统...
    [4.072009] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 OPTS:(空)
    [4.097924] systemd[1]:正在启动加载内核模块...
    [4.153141] systemd[1]:正在启动安装虚拟控制台...
    [4.182506] cryptodev:已加载驱动程序1.8。
    [4.240065] systemd[1]:已安装的调试文件系统。
    [4.262751] systemd[1]:已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
    [4.282716] systemd[1]:挂载的临时目录。
    [4.303300] systemd[1]:已启动日志服务。
    [5.707604] systemd-journale[76]:已收到从 PID 清除运行时日志的请求1.
    [7.158156] OMAP_WDT:OMAP 看门狗计时器版本0x01:初始超时60秒
    [7.181065]输入:TI-TSC 作为/devices/platform/ocp/44e0d000.tscadc/TI-am335x-tsc/input/input0
    [7.22367] RTC rtc0:44e3e000.rtc:dev (254:0)
    [7.223715] OMAP_RTC 44e3e000。RTC:RTC 内核:将44e3e000。RTC 注册为 rtc0
    [7.328634] AM335x-phy-driver 47401300.usb-phy:用于消费者复位的 GPIO 查找
    [7.328663] AM335x-phy-driver 47401300.usb-phy:、使用器件树进行 GPIO 查找
    [7.328678] of _get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/usb@4740000'的'set-gpio'属性
    [7.328688] of _get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/usb@47400000'的'set-GPIO'属性
    [7.328697] AM335x-phy-driver 47401300.usb-phy:、使用查找表进行 GPIO 查找
    [7.328707] AM335x-phy-driver 47401300.usb-phy:查找 GPIO 复位失败
    [7.328717] AM335x-phy-driver 47401300.usb-phy:用于消费类 VBUS 检测的 GPIO 查找
    [7.328724] AM335x-phy-driver 47401300.usb-phy:、使用器件树进行 GPIO 查找
    [7.328733] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/usb@4'的'vbUS-detect-gpio'属性
    [7.328742] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/usb@47'的'VBUS-DETTER-GPIO'属性
    [7.328749] AM335x-phy-driver 47401300.usb-phy:、使用查找表进行 GPIO 查找
    [7.328757] AM335x-phy-driver 47401300.usb-phy:查找 GPIO VBUS-Detect 失败
    [7.328820]使用虚拟稳压器时未找到47401300.usb-phy 电源 VCC
    [7.417600] AM335x-phy-driver 47401b00.usb-phy:用于消费类复位的 GPIO 查找
    [7.417631] AM335x-phy-driver 47401b00.usb-phy:、使用器件树进行 GPIO 查找
    [7.417646] of _get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/usb@4740000'的'set-GPIO'属性
    [7.417656] of _get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/usb@47400000'的'resset-GPIO'属性
    [7.417664] AM335x-phy-driver 47401b00.usb-phy:、使用查找表进行 GPIO 查找
    [7.417674] AM335x-phy-driver 47401b00.usb-phy:查找 GPIO 复位失败
    [7.417683] AM335x-phy-driver 47401b00.usb-phy:用于消费类 VBUS 检测的 GPIO 查找
    [7.417691] AM335x-phy-driver 47401b00.usb-phy:、使用器件树进行 GPIO 查找
    [7.417699] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/usb@4'的'VBUS-DETECT GPIOs'属性
    [7.417708] of _get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/usb@47'的'VBUS-detect-GPIO'属性
    [ 7.417716] AM335x-phy-driver 47401b00.usb-phy:、使用查找表进行 GPIO 查找
    [7.417724] AM335x-phy-driver 47401b00.usb-phy:查找 GPIO VBUS-Detect 失败
    [7.417788] 47401b00.usb-phy 电源 VCC 未找到、使用虚拟稳压器
    [7.764041] OMAP_rng 48310010.rng:OMAP 随机数生成器版本 20.
    [8.233553] OMAP-AES 53500000。AES:OMAP AES 硬件加速器版本:3.2
    [8.439182] remoteproc0:wkup_m3可用
    [8.475646] remoteproc0:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
    [8.568004] remoteproc0:二进制格式尚未最终确定,并且不向后兼容。
    [8.662750] OMAP-SHIM 53100000.sham:OMAP 版本4.3上的硬件加速器
    [9.367522] remoteproc0:为 wkup_m3加电
    [9.441889] remoteproc0:引导 FW 映像 AM335x-pm-firmware.elf、大小217280
    [9.452492] ti-pruss 4a300000.pruss:创建 PRU 内核和其他子平台器件
    [9.547128] IRQ:找不到/ocp/pruss@4a300000/INTC@4a320000的 IRQ 域!
    [9.57499] remoteproc0:远程处理器 wkup_m3现已启动
    [9.574424] wkup_m3_IPC 44e11324.wkup_m3_IPC:CM3固件版本= 0x192
    [9.680481] IRQ:找不到/ocp/pruss@4a300000/INTC@4a320000的 IRQ 域!
    [9.797835][DRM]在次要版本1上初始化 PVR 1.14.3699939 20110701
    [9.850481] PM:引导加载程序不支持仅 RTC!
    [9.857389] remoteproc1:4a334000.pru0可用
    [9.938504] remoteproc1:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
    [10.054910] remoteproc1:二进制格式尚未最终确定、并且不向后兼容。
    [10.174361] remoteproc1:registered virtio0 (类型7)
    [10.213567] PRU-rproc 4a334000.pru0:PRU rproc 节点/ocp/pruss@4a300000/pru0@4a334000探测成功
    [10.332889] remoteproc2:4a3338000.pru1可用
    [10.387607] remoteproc2:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
    [10.403238] FAT-FS (mmcblk0p1):卷未正确卸载。 某些数据可能已损坏。 请。
    [10.507059] remoteproc2:二进制格式尚未最终确定、并且不具有向后兼容性。
    [10.562382] FAT-FS (mmcblk1p1):卷未正确卸载。 某些数据可能已损坏。 请。
    [10.684289] remoteproc2:registered virtio1 (type 7)
    [10.689480] PRU-rproc 4a338000.pru1:PRU rproc 节点/ocp/pruss@4a300000/pru1@4a338000探测成功
    [10.708971] EXT4-FS (mmcblk1p2):恢复完成
    [10.775194] EXT4-FS (mmcblk1p2):已安装文件系统、具有有序数据模式。 OPTS:(空)
    [11.630395]随机:非阻塞池已初始化
    [13.325528] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
    [13.331129] usbcore:注册的新接口驱动程序集线器
    [13.418265] usbcore:注册的新设备驱动程序 USB
    [13.509157] musb-hdrc:ConfigData=0xde (UTMI-8、dyn FIFO、大容量组合、大容量分离、HB-ISO Rx、 HB)
    [13.509184] musb-hdrc:MHDRC RTL 版本2.0
    [13.509193] musb-hdrc:设置 fifo_mode 4.
    [13.509211] musb-hdrc:28/31最大 EP、16384/16384存储器
    [13.540890] musb-hdrc:ConfigData=0xde (UTMI-8、dyn FIFO、大容量组合、大容量分离、HB-ISO Rx、 HB)
    [13.540917] musb-hdrc:MHDRC RTL 版本2.0
    [13.540925] musb-hdrc:设置 fifo_mode 4.
    [13.540941] musb-hdrc:28/31最大 EP、16384/16384存储器
    [13.541065] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: MUSB HDRC 主机驱动程序
    [13.630667] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto:新 USB 总线已注册、分配的总线编号1
    [13.667878] remoteproc1:为4a334000.pru0加电
    [13.681357]集线器1-0:1.0:找到 USB 集线器
    [13.700941] remoteproc1:引导 FW 映像 AM335x-pru0-FW、大小为75724
    [13.707993]集线器1-0:1.0:检测到1个端口
    [13.723103] ti-prusss 4a300000.pruss:已配置 system_events = 0x000000030000 intr 通道=5
    [13.762891] remoteproc1:远程处理器4a334000.pru0现已启动
    [13.791889] virtio_rpmsg_bus virtio0:创建通道 rpmsg-PRU addr 0x1E
    [13.799914] virtio_rpmsg_bus virtio0:rpmsg 主机处于联机状态
    [13.819487] remoteproc2:为4a338000.pru1加电
    [13.853066] remoteproc2:引导 FW 映像 AM335x-pru1-FW、大小为75724
    [13.872524] ti-pruss 4a300000.pruss:配置的 system_events = 0x0000000c0000 intr 通道= A
    [13.904840] remoteproc2:远程处理器4a33800.pru1现已启动
    [13.930721] virtio_rpmsg_bus virtio1:创建通道 rpmsg-PRU addr 0x1f
    [13.938756] virtio_rpmsg_bus virtio1:rpmsg 主机处于联机状态
    [13.988282] rpmsg_PRU rpmsg0:新的 rpmsg_PRU 设备:/dev/rpmsg_pru30
    [14.004659] rpmsg_PRU rpmsg1:新的 rpmsg_PRU 设备:/dev/rpmsg_pru31
    [14.152366] USB 1-1:使用 musb-hdrc 的新型高速 USB 器件编号2
    [14.648242] rtl8192cu:芯片版本0x10
    [14.711042] cfg80211:已更新世界监管范围:
    [14.785026] cfg80211:DFS 主设备区域:取消设置
    [14.789433] cfg80211:(start_freq - end_freq @带宽)、(max_antenna_gain、max_EIRP)、(dfs_ca)
    [14.908520] cfg80211:(2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
    [15.022622] cfg80211:(2457000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
    [15.068335] rtl8192cu:MAC 地址:90:9f:33:0b:C8:A7
    [15.088138] cfg80211:(2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
    [15.123735] rtl8192cu:板类型0
    [15.155113] RTL_USB:rx_max_size 15360、rx_话 术_num 8、in_EP 1
    [15.192371] cfg80211:(5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz、160000 KHz 自动)、(N/A、2000 MBM)、)
    [15.201918] cfg80211:(5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz、160000 KHz 自动)、(N/A、2000 MBM)、)
    [15.257182] rtl8192cu:正在加载固件 rtlwii/rtl8192cufw_TMSC.bin
    [15.292463] USB 1-1:rtlwifi rtl8192cufw_TMSC.bin 的直接固件加载失败、错误-2
    [15.329418] USB 1-1:rtlwifi/rtl8192cufw.bin 的直接固件加载失败、错误-2
    [15.351137] cfg80211:(5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(0s)
    [15.373832] rtlwifi:正在加载备用固件 rtlwii/rtl8192cufw.bin
    [15.400482] cfg80211:(5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
    [15.434422] rtlwifi:固件 rtlwii/rtl8192cufw_TMSC.bin 不可用
    [15.463294] cfg80211:(57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz)、(N/A、0 MBM)、(N/A)
    [15.493573]使用随机自以太网地址
    [15.498109]使用随机主机以太网地址
    [15.538490]使用主机以太网地址:54:4A:16:C9:A7:BD
    [15.582435]使用随机自以太网地址
    [15.614000] ie80211 phy0:选择的速率控制算法"RTL_RC"
    [15.617148] usbcore:注册的新接口驱动程序 rtl8192cu
    [15.630855]使用随机主机以太网地址
    [15.699554]使用主机以太网地址:54:4A:16:C9:A7:BD
    [15.793378] usb0:主机 MAC 54:4a:16:C9:A7:BD
    [15.857937] usb0:Mac 7e:1c:cf:0A:D8:00
    [16.045166]大容量存储功能,版本:2009/09/11
    [16.050354] LUN:可移动文件:(无介质)
    [16.142703] LUN:可移动只读文件:/dev/mmcblk0p1
    [16.222583] LUN 数量=1
    [16.262922] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):USB0:链路未就绪
    [16.279124] g_multigadget:多功能复合小工具
    [16.337134] g_multigadget:g_multi-ready
    [16.446201] rtl8192cu:Mac auto on ok!
    [16.550738]蓝牙:内核版本2.21
    [16.583024] rtl8192cu:TX 队列选择:0x05
    [16.592546] NET:注册协议系列31.
    [16.634460]蓝牙:HCI 设备和连接管理器已初始化
    [16.640940]蓝牙:HCI 套接字层已初始化
    [16.747068]蓝牙:已初始化 L2CAP 套接字层
    [16.763523] NET:注册协议系列15.
    [16.812682]蓝牙:SCO 插座层已初始化
    [17.27272700] g_multigadget:高速配置#2:多功能、带 CDC ECM
    [17.502430]正在初始化 XFRM netlink 套接字
    [20.968705] rtl8192c_common:_rtl92c_fw_fy_free_TO_go ():<0-0>轮询 FW 就绪失败!! REG_MCUFWDL:0x00。
    [20.968732] rtl8192c_common:rtl92c_download_fw ():<0-0>固件尚未准备好运行!
    [23.153970] PVR_K:UM DDK-(3699939)和 KM DDK-(3699939)匹配。 [确定]
    [23.244527] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):wlan0:链路未就绪
    [23.288294] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_CHANGE):USB0:链路就绪
    [23.531010101] net eth0:正在初始化 cpsw 版本1.12 (0)
    [23.565338] Net eth0:初始化 cpsw ale 版本1.4
    [23.570610]净 eth0:ALE 表大小1024
    [23.654785] net eth0: Phy found : id is : 0x7c0f1.
    [23.659701] libphy:找不到 Phy 4a101000.mdio:01
    [23.734636] net eth0:在从器件1上找不到 PHY "4a101000.MDIO:01"、错误-19
    [23.808191] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):eth0:链路未就绪
    [39.162529] RTL_USB:寄存器0xa2c、usbctrl_vendorreq 超时! 状态:0xffffff92 value=0xfe0000
    [49.162618] RTL_USB:寄存器0x824、usbctrl_vendorreq 超时! 状态:0xffffff92 value=0x7fe3000
    [59.172540] RTL_USB:寄存器0x820、usbctrl_vendorreq 超时! 状态:0xffffff92 value=0x40000100
    [69.172556] RTL_USB:寄存器0x8b8、usbctrl_vendorreq 超时! 状态:0xffffff92 value=0x40000100
    [97.606740] USB 1-1:USB 断开连接、器件编号2
    [100.822526] USB 1-1:使用 musb-hdrc 的新型高速 USB 器件编号3
    [100.975023] rtl8192cu:芯片版本0x10
    [101.093559] rtl8192cu:MAC 地址:90:9f:33:0b:C8:A7
    [101.105357] rtl8192cu:板类型0
    [101.114943] RTL_USB:RX_max_size 15360、RX_blure_num 8、IN_EP 1
    [101.129124] rtl8192cu:正在加载固件 rtlwii/rtl8192cufw_TMSC.bin
    [101.151000] ieee80211 phy1:所选的速率控制算法"RTL_RC"
    [101.168796] USB 1-1:rtlWIFI/rtl8192cufw_TMSC.bin 的直接固件加载失败,错误-2
    [101.189423] USB 1-1:rtlwifi rtl8192cufw.bin 的直接固件加载失败,错误-2
    [101.211466] rtlwifi:正在加载备用固件 rtlwii/rtl8192cufw.bin
    [101.231283] rtlwifi:固件 rtlwifi /rtl8192cufw_TMSC.bin 不可用
    [101.386641] rtl8192cu:Mac auto on ok!
    [101.422458] rtl8192cu:TX 队列选择:0x05
    [101.942624] rtl8192c_common:_rtl92c_fw_fy_free_TO_go ():<0-0>轮询 FW 就绪失败!! REG_MCUFWDL:0x00。
    [101.942648] rtl8192c_common:rtl92c_download_fw ():<0-0>固件尚未准备好运行!
    [102.305500] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):wlan0:链路未就绪
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Choi HongBeom"]

    [101.129124] rtl8192cu:正在加载固件 rtlwii/rtl8192cufw_TMSC.bin
    [101.151000] ieee80211 phy1:所选的速率控制算法"RTL_RC"
    [101.168796] USB 1-1:rtlWIFI/rtl8192cufw_TMSC.bin 的直接固件加载失败,错误-2
    [101.189423] USB 1-1:rtlwifi rtl8192cufw.bin 的直接固件加载失败,错误-2
    [101.211466] rtlwifi:正在加载备用固件 rtlwii/rtl8192cufw.bin
    [101.231283] rtlwifi:固件 rtlwifi /rtl8192cufw_TMSC.bin 不可用
    [101.386641] rtl8192cu:Mac auto on ok!
    [101.422458] rtl8192cu:TX 队列选择:0x05
    [101.942624] rtl8192c_common:_rtl92c_fw_fy_free_TO_go ():<0-0>轮询 FW 就绪失败!! REG_MCUFWDL:0x00。
    [101.942648] rtl8192c_common:rtl92c_download_fw ():<0-0>固件尚未准备好运行!
    [102.305500] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):wlan0:链路未就绪

    日志告诉您没有适用于 USB 软件狗的固件。 请联系软件狗供应商获取支持。