This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5718:PCIe 协议栈

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/607861/linux-am5718-pcie-protocol-stack

器件型号:AM5718

工具/软件:Linux

您好!

PCIe 协议栈是否包含在随 AM572x EVM 提供的 SDK 中?

此致、

婴儿 J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Linux SDK 包括适用于 PCIe 的 EP 和 RC 驱动程序。 您可以在 SDK 下载页面上查看软件清单、以了解 SDK 中包含的软件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果 使用了 RTOS SDK (processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_PCIe),这是否意味着它不需要任何其他驱动程序(PCIe 堆栈层代码)?

    AM57X EVM 将用作安装在作为根复合体的台式计算机(Windows/Linux)中的端点。 此设置是否需要在台式电脑上安装驱动程序? 如果是、TI 是否会提供驱动程序? 还是台式机(Windows/Linux)在内核上包含所需的驱动程序?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    不支持、不支持将 AM572x EVM 用作 PCIe EP 以 PCIe RC 的方式连接到 PC。 此用法的典型要求为:
    1) 1) RC 为 EP 提供电源
    2) 2) RC 为 EP 提供 PCIe 参考时钟(展频)
    3) 3) EP 接受来自 RC 的复位信号
    4) RC 侧具有用于枚举的 PCIe 驱动程序、配置 EP bar、转换、中断....

    从硬件方面来说、AM572x EVM 主要连接到 RC、它将时钟/电源/复位驱动到 PCIe 引脚。 因此、必须对其进行修改以接受来自主机 PC 的电源/时钟/复位。

    从软件方面来说、我们没有用于此的任何驱动程序。

    此致、Eric