This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 生成时出错

Guru**** 2585195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/607624/error-while-building

您好!

我在给出"make -s -j"(Ubuntu 14.04)时收到以下错误

 链接
/usr/local/VISION_SDK_02_10_00_00/ti_components/os_tools/linux/linaro/gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf-4.7-2013.03-20130313_linux/bin/../arm-linux-gnueabihf/libc/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/crt1.o:在函数`_start'中:
(.text+0x30):未`m对"ain"的引用
collect2:错误:LD 返回1退出状态

之前它工作正常。突然我遇到了这个错误。 建议做什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能告诉我们您对源代码进行了哪些更改吗?
    您还可以尝试在没有"-s"参数的情况下运行 make 命令、输出应该更详细、它可能会给出一些问题的说明。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!
    我尝试在 chains_main.c 中添加新的用例选项 它正在编译、但在执行时未显示该选项。 因此、我将所有更改恢复回原来的状态。 因此、现在没有任何更改。但根本不会创建 chains_main.o。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您对 makefile 文件是否有任何更改?
    您可以在制造前尝试"清洁"吗?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 它现在正在建设中。