This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5718:IDK 板级配置文件查看器

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/607801/am5718-viewer-for-idk-board-files

器件型号:AM5718

您好!

我已从 www.ti.com/.../tmdxidk5718下载 AM571x IDK EVM CAD 文件。 当我尝试使用 Cadence Allegro Free Physical Viewer V16.6打开返修文件时,我收到错误消息。 打开电路板设计需要哪个版本的查看器?


谢谢、此致、
Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我有相同的 Allegro 查看器 v16.6、我现在下载并打开了返修文件。 您的下载可能因某种原因而损坏。 可以再试一次吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    我刚刚重试了。 问题是文件名中的“(”字符。 当我删除文件名中的“(”和“)”字符时,它就会起作用。 看起来像是 Cadence Allegro Viewer 错误(?)。 奇怪的是您能够打开该文件。

    此致、
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我可以确认这一点。 似乎我打开了另一个没有括号的文件副本。 我将通知工厂团队重命名文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、

    感谢您告知我们 Cadence Allegro 的文件名兼容性问题。

    Tom