This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J6EVM5777:命令不起作用

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/607224/j6evm5777-command-not-working

器件型号:J6EVM5777

您好!

我想使用 apt-get 命令添加一些依赖项,但该命令本身不起作用(说未找到 apt-get 命令)。 那么、在构建 Android 映像时、我是否必须为 apt-get 添加软件包、或者在构建后添加?????  

谢谢

千山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kishan,

    您使用哪种 Linux 发行版? 在 Ubuntu (以及所有基于 Debian 的发行版)中使用'apt-get'命令来添加/删除程序、在构建 Android 时、PC 上需要安装一些工具和库。 您能否显示您参考了哪个文档来构建 Android 映像?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我在下面提到了构建 Android 映像的链接

    omappedia.org/.../6AM.1.3_Release_Notes

    谢谢
    千山
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kishan,

    您拥有哪种 Linux 发行版?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yorden、您好!
    我们在 ARM 架构上运行 Android Marshmallow MR3 6.0.1 (M4B30Z)、我们在具有 Ubuntu 14.04的主机 PC 上构建了该架构
    谢谢
    千山
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kishan,

    您能否在 Ubuntu 上的终端中运行以下命令并发布输出:

    LS -l /usr/bin/apt-get

    dpkg -l apt

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ee209933@pcz-ee209933:~$ ls -l /usr/bin/apt-get
    -rwxr-xr-x 1根根根134968 2016年5月18日/usr/bin/apt-get
    ee209933@pcz-ee209933:~$ su
    密码:
    SU:验证失败
    ee209933@pcz-ee209933:~$dpkg -l apt
    所需=未知/安装/删除/清除/保持
    | Status=NE/Inst/CONF-files/unpacked/Half-conf/Half-inst/TRIG-Rent/Trig-PEND
    // Err?=(无)/Reinst-Required (状态、错误:大写=错误)
    ||/名称 版本 架构说明
    ++-=========== =========== =========== ================================================================
    II APT 1.0.1ubuntu2 AMD64 命令行包管理器
    ee209933@pcz-ee209933:~$
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kishan,

    奇怪的是、文件在那里并且是可执行的。 您能否显示以下命令的输出:

    echo $path

    文件/usr/bin/apt-get

    /usr/bin/apt-get


    此致、
    Yordan