This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:最坏的不工作

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/607789/linux-am5728-dmatest-not-working

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

大家好、

我想在 Linux 下测试 EDMA。

但内核内部似乎没有 EDMA 测试程序。

因此、我使用了 /Documentation/dmatest.txt 作为最成熟的产品

如下所示:
e2e.ti.com/.../437599

烟味最重的

echo dma0chan0 >/sys/module/dmatest/parameters/channel

Echo 2000 >/sys/module/dmatest/parameters/timeout  

Echo 1 >/sys/module/dmatest/parameters/iterations

Echo 1 >/sys/module/dmatest/parameters/verbose

Echo 1 >/sys/module/dmatest/parameters/run

CAT /sys/module/dmatest/parameters/run  

N

但没有任何输出。

dmesg | tail -n 1.

[11.305235] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_CHANGE):ETH1:链路就绪

它似乎是最坏的。 请帮帮我。 谢谢!

BR、

丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这个问题与以下问题不同:
    e2e.ti.com/.../2236764

    请勿重复发布。 我将回答您打开的另一个线程。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我做了一些修改、以便于理解。
    我使用了 SDK "ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.03.00.04"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、那么让我们在这里讨论一下。 我将关闭另一个线程。

    供参考、我将在我的一侧测试此问题以重现您的问题。

    此致、
    Yordan