This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1801MOD:WL1801MOD

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/607758/linux-wl1801mod-wl1801mod

器件型号:WL1801MOD

工具/软件:Linux

您好!

观察到有时 WiFi 卡死且不工作。

在检查正常情况和故障情况后、我发现以下事件出现在故障情况中、并且由于相同的 WiFi 卡死且不工作。

3>CTRL-EVENT-SCAN-results

3>CTRL-EVENT-REGDOM-CHANGE init=内核类型=世界

3>CTRL-EVENT-REGDOM-CHANGE init=user type=country alpha2=GB

恢复:

重新启动后、DUT 正常工作。

请告诉我此类事件发生的时间以及事件发生后将发生的情况。

版本:

wpa_supplicant v2.5-devel (TI 代表)