This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCI6630K2L:将 CPRI 的链路速率更改为带宽5和放大器的4倍所需的更改;10MHz

Guru**** 2585725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/607555/tci6630k2l-changes-required-for-changing-link-rate-of-cpri-to-4x-for-bandwidth-5-10-mhz

器件型号:TCI6630K2L

你好

在 AIL 模式下、我尝试在 K2L 上以5 MHz 和10 MHz 的频率运行4倍 CPRI 链路速率。

现有示例项目在8倍上运行、我将链路速率更改为4倍进行测试、并且我正在使用2个 Axes。

我有以下疑问:

1.在 4x 链路速率下运行是否需要进一步更改?

2.如何检查 CPRI 格式是否符合要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知团队。 反馈将发布在此处。

    此致、
    Yordan