This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2G02:RMII 文档不一致

Guru**** 2585725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/607431/66ak2g02-rmii-documentation-inconsistencies

器件型号:66AK2G02

您好!

我在有关 RMII_REFCLK 引脚的文档中发现了一些不一致之处、希望有人能为我提供一些信息。

在数据表中、该引脚显示为输入(第4.3.13节)和 IOZ (第4.2节)。  在 TRM 中、它显示为输出(第11.13.4.2.2节)和输入(图11-904)。

从数据表中:

RMII_REFCLK 引脚在器件内部实现为焊盘回送-输出信号通过输入缓冲器环回、用作内部基准信号。 为了提高时钟输入的信号完整性、需要串联端接(尽可能靠近器件引脚)。

这与与与引脚关联的 CFG 寄存器相结合、似乎表示该引脚可通过以下方式使用:

1.用50MHz 信号驱动 CLKOUT。  RMII_REFCLK 和 PHY 接收该时钟信号、如 TRM 图11-904所示

2. CLKOUT 为高阻态并且 RMII_REFCLK 被配置为一个输入。

在情况1中、与 RMII_REFCLK 相关的器件引脚是否会输出 CLKOUT 信号?

案例2是否可行?

感谢你的帮助、

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    RMII_REFCLK 引脚为 IO、如部分4.2引脚属性所示。 该引脚是双向的。
    时钟信号在器件内部实现为焊盘回路、并由 CLKOUT 提供。 同样、来自 CLKOUT 的时钟信号用作 PHY 时钟。 这是情况1。

    对于情况2、CLKOUT 为 OZ (这意味着它是输出引脚)、并且 RMII_REFCLK 可被输入、所以这应该是可能的。

    此致、
    Yordan