This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4379:噪声耦合到32.768kHz 晶体电路中

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/607603/am4379-noise-couples-into-the-32-768khz-crystal-circuit

器件型号:AM4379

大家好、

此链接具有以下说明。

e2e.ti.com/.../604791

如果噪声耦合到32.768kHz 晶体电路中、则可能会在 RTC 时钟上产生内部干扰、从而导致计数器返回时间。

RTC 时钟为什么会及时跳回? (它不是向前跳了吗?)
RTC 是否复位?

此致、

Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有 RTC 被复位、只是计数器的行为错误。