This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320C6713B:中断 ISR

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6713B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/607304/compiler-tms320c6713b-interrupt-isr

器件型号:TMS320C6713B

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我正在使用 TSM320c6713。 我想使用 GPIO 中断。 我已读取所有寄存器设置并正确配置它们。 我的问题是如何告诉编译器哪一个是 ISR 函数、以及如何将 ISR 地址放置在中断矢量表中、以便在发生中断时调用 ISR。 有些人通过 Vectors .asm 中的某个 ASM 来完成此操作 、但 TI 站点上没有记录此文件。 那么、定义 ISR 并将其地址放置在矢量表中的标准方法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    GitHub 上还有一个类似的文件。 github.com/.../vecs.asm
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知软件团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amimal、

    与您今天提出的问题相比、您要了解的有关此 DSP 的更多信息。 请访问 TMS320C6x1x DSP 集成技术讲座 并通读所有材料。 它将向您展示您需要了解的全部内容、以便您完成所要做的工作。

    唯一的替代方法是阅读产品文件夹链接上提供的所有 TMS320C6713B 附带的文档。 其中包括汇编语言工具指南、C/C++编译器指南、CPU 和指令集指南以及许多其他指南。

    此致、
    RandyP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 RandyP。 研讨会确实很有帮助。