This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMS320DM8168:DM8168偶尔挂起

Guru**** 2588905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/607508/linux-tms320dm8168-dm8168-occasional-hang

器件型号:TMS320DM8168

工具/软件:Linux

您好!

我们使用的是定制 DM8168板。 我们正在使用 gstreamer 流处理在 H.264视频中编码的720p。 我们在15-20分钟左右之后看到了这种情况。

我们使用 VIN0:端口 A

应用程序挂起、有时板挂起、串行控制台无响应。

要隔离问题、我想检查以下各项

1.如何在 Linux 上收集 VPSS 日志?

2.如何从 Linux 中收集编码器日志

3.我能看到 VPSS 中断指示视频端口正在 Linux 上接收数据吗?  

4.此外,是否可以配置为在内部生成彩色图案并进行流式传输。 如果是、我该怎么做?

感谢您的帮助和帮助。

此致、

Sriram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用用户="Sriram V"]

    1.如何在 Linux 上收集 VPSS 日志?

    2.如何从 Linux 中收集编码器日志

    [/报价]

    请查看本指南:

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/OMX_Viewing_Media_Controller_Traces

    [引用 user="Sriram V"]4. 此外、是否可以配置为在内部生成颜色图案并进行流式传输。 如果是、我该如何操作?

    如果我正确理解您的问题、您可以将 v4l2src 捕获元素替换为 videotestsrc。 可以将 videotestsrc 的属性模式设置为色条。

    希望这对您有所帮助。

    BR
    玛格丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我能否在 VPSS 中生成色条、而不是通过 v4lsrc 或 v4ltestsrc 等软件元素生成色条