This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA756:OpenAMP 方法- DRA756

Guru**** 2960050 points

Other Parts Discussed in Thread: DRA756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/652893/dra756-openamp-approach---dra756

器件型号:DRA756

您好!

我们使用最新的处理器 SDK 并通过以下链接详细了解了设置:

http://wiki.tiprocessors.com/index.php/OpenAMP_Prototype 

现在、编译 libmetal 时显示以下错误:
[2%] 构建 C 对象 lib/CMakeFiles/metal-static.dir/device.c.obj
cd /home/blackpepper1/Exp_AMP/build-libmetal/lib  /home/blackpepper1/processor_sdk/psdk-dra7xx-evm-03_03_00_03/ti-devkit/ti-cgt-c6000_8.1.0/include &/home/blackpepper1/processor_sdk/psdk-dra7xx-evm-03_03_00_03/ti-devkit/ti-cgt-c6000_8.1.0/bin/cl6x /home/blackpepper1/Exp_AMP/build-libmetal/lib/include -compile_only -c_file=/home/blackpepper1/Exp_AMP/libmetal/lib/device.c -DDEFAULT_logger_on -DMETY_internal -c -03 -pdsw225 -ppa -i/home/blackpepper1/processor_sdk_vision_03_00_ti_components/drivers/pdk_01_08_01_01_sdk/ep-members/ep-members/ep-p-03-000_members/ip_sdk/ep-members/ep-p-03-p-03/its/p-03_cp_members/ip_sdk/ep-members/ep-p-03-p-03-p-01/cp_members/cp_members/cp_members/cp_sdk/cp_sdk/ep-p-03-p-03-p-03-p-03-p-03-p-03-p-01/members/cp_members/cp_members/cp_members/cp_members/cp_sdk/cp_sdk/cp_sdk/cp_   
"/home/blackpepper1/Exp_AMP/build-libmetal/lib/include/metal/system/tirtos/./dra7xx/sys.h、第49行:致命错误:无法打开源文件"ti/osal/osal.h"
1在编译"/home/blackpepper1/Exp_AMP/libmetal/lib/device.c "时检测到灾难性错误。
编译已终止。
>>编译失败
make[2]:***[lib/cmakeFiles/metal-static.dir/device.c.obj]错误1.
make[2]:离开目录`/home/blackpepper1/Exp_AMP/build-libmetal
make[1]:***[lib/cmakeFiles/metall-static.dir/all]错误2.
make[1]:离开目录`/home/blackpepper1/Exp_AMP/build-libmetal
Make:***[All]错误2.

是否有人可以更详细地说明 DRA756支持的设置问题/最新 OpenAMP?

谢谢、

Ramya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ramya、

    从日志中看、它看起来像是路径问题。 能否检查在 Rules.make 中是否正确设置了路径变量。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。我们目前正在进行此练习、但这不是路径问题。

    此致、
    Ramya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ramya、

    我已将此帖子转发给 INFOADAS 专家、以帮助您更好地完成此帖子。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Ramya

    >"/home/blackpepper1/Exp_AMP/build-libmetal/lib/include/metal/system/tirtos/./dra7xx/sys.h、第49行:致命错误:无法打开源文件"ti/osal/osal.h"

    以上说明指向 osal.h 的路径缺失。
    Rishabh、osal.h 应该出现在哪里? 它们是否缺少任何封装或未指向正确的路径?

    我从未处理过 openAMP 构建

    Nikhil D
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nikhil、

    似乎未正确设置 PDK 路径(更可能)或安装了错误版本的 PDK。
    我也不知道他们想要使用什么 osal。 您能否与处理 openAMP 构建的正确人员联系。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ramya、

    看起来您使用的是 PROCESSOR_SDK_VISION_03_02_00_00版本中的 PDK 软件包。 您能否尝试使用 wiki 中提到的 Processor SDK 版本中的 PDK 软件包:

    wiki.tiprocessors.com/.../OpenAMP_Prototype

    谢谢、
    Angela