This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/OMAP-L138:加载 EVM GEL 文件时出现问题:OMAP-L138准备 SD 卡进行引导

Guru**** 2551300 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/607159/linux-omap-l138-problem-when-loading-the-evm-gel-file-omap-l138-preparing-sd-card-for-boot

器件型号:OMAP-L138

工具/软件:Linux

大家好,我已经为我的公司购买了 OMAP-L138 LCDK,我有一些问题:

1) 1)我必须使用哪个目标配置文件?

2)是否可以在没有 SD 卡的情况下引导和仿真器? 如果可以,我该怎么做?  

2) 2)盒上的 SD 卡已损坏、我想使用 SD 卡进行引导、并访问以下链接: processors.wiki.ti.com/index.php/OMAP-L138_Preparing_SD_Card_for_Boot

我使用 CCS v5.4、我不知道如何加载 EVM 文件 并连接到 ARM 内核 、以及加载 SDMMCWriter_ARM (DSP).out 并运行。  

请帮我!!! 谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否计划在电路板上使用 RTOS 或 Linux?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1)。 您可以创建新的目标配置文件:
    File -> New -> Target Configuration File
    键入新创建的目标配置文件的名称、然后单击"完成"
    从下拉菜单中选择 Connection (连接)(选择您正在使用的 JTAG 仿真器)
    从列表中选择板或器件。 您应该具有 LCDKOMAPL138

    2) 2)查看此 wiki:
    processors.wiki.ti.com/.../MCSDK_OMAPL138_User_Guide_Chapter_Exploring

    3) 3)您应该有 create-sdcard-omapl13x.sh、您可以使用它对 sdcard 进行分区并复制它上生成的引导映像。

    我再次使用此链接作为指南: processors.wiki.ti.com/.../MCSDK_OMAPL138_User_Guide_Chapter_Exploring

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、我如何知道我在默认框中使用的 JTAG 仿真器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定我是否理解... OMAP-L138有一个14引脚 JTAG 插头、您可以使用自己选择的仿真器连接到该插头、它可以是 "开发工具"部分下的"工具与软件"选项卡()中列出的任何一个:

    XDS110 JTAG 调试探针

    XDS200 USB 调试探针

    XDS560v2系统跟踪 USB 和以太网调试探针

    XDS560v2 System Trace USB 调试探针

    此致、

    Yordan