This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2L06:正在启动

Guru**** 2926990 points

Other Parts Discussed in Thread: 66AK2L06, RFSDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/648508/66ak2l06-booting

器件型号:66AK2L06
主题中讨论的其他器件: RFSDK

大家好、我们目前正在将 EVM 与66AK2L06器 件配合使用、我们希望使用我们自己的应用从 SPI NOR 闪存引导。  我们 能够刷写.out 文件和.bin 、并使用 NOR 写入器通过 Code Composer 中的仿真器验证 SPI NOR 闪存器件。  但是、当我们断电和通电时、电路板不会启动。  我们已确保将4引脚 DIP 开关设置为适当的设置、以指示 SPI NOR 闪存引导。  我们需要知道如何启动这个该死的东西!!  我们已经使用 UART 示例使用您的 tiobj2bin 脚本生成了.bin 文件。  

第二个问题是、电路板使用出厂设置运行的默认启动将正常启动并运行、但我们无法从 code composer 连接仿真器。  我们被强制将电路板置于"不启动"模式、将其打开、然后我们可以通过仿真器进入。  当选择"无引导"模式时、另一个评估板无法通过仿真器进行连接。

请帮助我们溺水!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知软件团队。 他们将直接在此处发布反馈。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    大多数 MCSDK 和 RFSDK 示例文档都介绍了如何通过 UART 进行引导。  以下链接介绍了如何通过 SPI 进行引导:

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/MCSDK_UG_Chapter_Tools#Programming_SPI_NOR_flash_with_U-Boot_GPH_image

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我们将不再使用 SPI 引导66AK2L06器件。  我们将使用 NAND 闪存和 ARM corepac0。  您能否发送此图像的链接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您在寻找什么映像、Linux 文件系统? 据我所知、Linux MCSDK 中提供了所有必需的文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我们现在使用的是 TI SYS/BIOS、我们可以编译程序、通过仿真器加载它们、然后它们在评估板上运行。 当我们尝试获取.out 文件并将其放入 nand flash 时、程序将不会运行、我们假设它必须与引导过程配合使用、并且我们不能完全理解其中所涉及的所有内容。 我们如何将程序放入 Nand 闪存中、当系统关闭并再次打开时、它会启动并开始运行、就像我们通过仿真器加载程序时一样! 请告诉我们、软件人员正在拔出头发、我们在这里遗漏了什么。 我们使用的是 eInfochips 66AK2L06中的三个、它们都具有相同的行为、因此我很确定它不是评估板、而是缺少一些东西。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请看此处:

    processors.wiki.ti.com/.../KeystoneII_Boot_Examples

    第1.8.3.3节是一个 NAND 示例。 您可以使用示例克隆一个 git repo、包括 NAND。 K2L 具有与 K2E 相同的 EMIF 控制器、因此请使用这些文件夹。

    Dave