This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5726:PCIe 从 LinkUp 过渡到 LinkDown

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5726

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/607338/am5726-pcie-transition-from-linkup-to-linkdown

器件型号:AM5726

您好!

在我们的客户中、存在一个问题、即控制器(RC)和 AM5726 (EP)之间未建立 PCIe 链路。

出现问题之前的情况如下。
1)
RC 和 EP 都转换至 L0状态。
因此、一旦建立了链路。

2)
之后、AM 5726立即切换到恢复状态、
在 TS1顺序集被抛出一段时间后、数据包传输停止。

3)
此时,RC 侧保持 L0状态,有时抛出 UpdateFC
它是重复的状态。

4) 4)注册处于以下情况。
0x5100_2104 PCIECTRL_TI_CONF_DEVICE_CMD 寄存器位0 LTSSM_EN 为0
PCIECTRL_TI_CONF_PHY_CS 寄存器位16 LINK_UP 的0X5100_210C LINK_UP 为0

AM5726的 PCIe 是否会看到 PCIe 通信的数据链路层交换的状态、以及 AM5726的 LTSSM 是否会转换到链路断开状态?

此致、
新义郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您使用的是什么软件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biser、

    感谢您的快速回复。
    我们的客户正在构建基于 ti-processor-sdk-RTOS 中 PCIe 示例源的软件。

    抱歉、我们客户的 RC 侧软件似乎有问题、可以解决问题并建立链接。
    请关闭此帖子。

    感谢您的支持。

    此致、
    新义郎