This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AM3358:上传 hello world 示例

Guru**** 2584835 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/607028/ccs-am3358-uploading-hello-world-example

器件型号:AM3358

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我不熟悉此板、也不想将简单的"hello world"代码上传到我的入门套件中。

所以、请帮我解决这个问题。 我正在使用 ccsV7。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的是什么软件? Linux 还是 RTOS?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Linux

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅 :processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Linux_Training:_Hands_on_with_the_Linux_SDK
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复,但我在 CCS 的终端执行文件时遇到问题,当我执行文件时,显示以下消息“-sh:./HelloWorld: Not Found”的错误,因此请帮助我解决此问题。
    此外,是否有任何方法可以打开电路板本身的终端?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,vishal,

    HelloWorld 程序上未找到错误意味着您的板上未安装正确的 libc.SO.6。 要打开主板本身的终端,请在其上连接 USB 键盘,然后按 Ctrl+Alt+F1。

    此致、
    Kemal