This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP-L138:McASP 的输出包含很多噪声

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/651519/omap-l138-the-output-of-mcasp-contains-much-noise

器件型号:OMAP-L138
Thread 中讨论的其他器件:OMAPL138

大家好、

    我正在使用 OMAPL138LCDK 并运行示例、该示例位于"C:\ti\OMAPL138_StarterWare_1_10_04_01\examples\lcdkOMAPL138\McASP"。 这是 McASP+AIC3106示例。 我编译了该示例、在没有任何操作系统的情况下运行。  

   输入被选择为线路输入、输出被选择为线路输出。 当线路是音乐时、我可以在这里看到输出端的音乐、但我也发现、输出音乐包含很多噪声。  当线路为正弦信号时、输出也是正弦波、但也有很多噪声。  

在图中、黄色线是从函数发生器获取的输入信号、绿色线是来自 AIC3106线性输出的输出信号。 我们可以看到、噪声比输入信号大。  我怀疑 McASP 或 AIC3106 DAC 输出的配置有问题。 你怎么看? 请提供一些建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知 RTOS 团队。 请注意、由于节假日、响应将被延迟。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、您好!

        你有什么进展吗?

    此致。

    Ruddy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我没有得到任何反馈、因为大多数 RTOS 团队在假期都是很好的。
    我已发送提醒。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ruddy、

    以下主题中讨论了类似的问题、可以回答您的问题。

    e2e.ti.com/.../102529

    e2e.ti.com/.../2489

    如果您仍有问题、请查看并告知我们。

    最棒的
    Sahin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ruddy、

    这是否得到了解决?

    此致、
    Sahin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还没有。 我将尽力解决这个问题。