This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP-L138:16位 NOR 的 EMIF 接口

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/607251/omap-l138-emif-interface-to-16-bit-nor

器件型号:OMAP-L138

Heloo、
我们在设计中使用 L138连接256Mbit NOR 闪存。
接口配置为异步和16位数据宽度。

我们遵循《TMS320C674x/OMAP-L1x 处理器外部存储器接口 A (EMIFA)》用户指南中建议的配置。
我们使用地址和数据总线、如下所示:
L138_EMA_D[0:15] -> NOR_D[0:15]
L138_EMA_BA[1]  -> NOR_A[0]
L138_EMA_A[0:22] -> NOR_A[1:23]

在第26页的用户指南中说明"当 EMIFA 接口时
对于16位异步器件、EMA_BA[0]引脚可用作高位地址行 EM_A[22]。"

我们在采用 ZCE 封装的设计中使用 OMAP L138。 这在引脚编号 A10上提供了 EMA_A22。 因此、我的怀疑是这样

哪个引脚将用作 EMA_A22是正常的 EMA_A22或 EMA_BA0线路?
2.如果可以将 EMA_BA0用作较高地址行,是否可以将其用作 EMA_A23,这样我就可以扩展地址空间?