This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:错误 SPI 传输编号

Guru**** 2585655 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/607290/linux-false-spi-transfer-number

工具/软件:Linux

您好!

我每次传输需要发送16个字位、但芯片选择和时钟信号在两个字传输中保持有效、也就是说、发送到16位字而不是1个字。 可能出什么问题了?

以下是我的代码:

静态 int fd,ret    =-1;
uint16_t U16_TX[1] ={0x5050};  

memset (&msg、0、sizeof (msg));

MSG.TX_Buf        =(无符号长整型) U16_TX;
MSG.len          = 2;                     /* 2字节,1字16位*/
MSG.SPEED_Hz    = 5000;
MSG.bits_per_word = 16;                    /*每字16位*/

如果(FD < 0)

 FD =打开(SPI_OUTPUT 器件、O_RDWR);/*打开器件文件*/


RET = ioctl (fd、SPI_IOC_MESSAGE (1)、&msg);

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是哪个器件? 您还在使用哪个 SDK?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它是 am33x。 我不使用 SDK。

    现在我看到问题可能是由于另一个 SPI 的干扰...

    SPI0和 SPI1将作为主器件进行操作 、 它们之间似乎存在干扰... 问题

    谢谢你