This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:用于使用 PRU 的 DTS 文件

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/607107/linux-dts-file-for-using-of-pru

主题中讨论的其他器件:AM5728

工具/软件:Linux

你(们)好

我以前使用过 am5728-EVM、现在我想在此板上测试 PRU。

要测试 PRU、请使用以下链接。

  

这些 实验中提到的更改专门针对 am5733! 但我使用的是 am5728...

 如何使用 PRU 将 DTS 文件更改为打开和关闭 mu 板上的 LED?

在 LAB2、LAB5和 LAB6中、使用 am5733板上 LED 上的 PRU 编程... 。  这些实验介绍了如何将 DTS 文件更改为使用 LED、但这些文档不适用于 am5728。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我不确定该 am5733器件是什么。

    但是,我建议您查看您发布的本指南中的“支持平台”一章。

    BR
    玛格丽塔